Solutions
                         
                         
                         

                        Au service d’un luxe discret…

                        Alvidis automatique

                         
                         

                        Conjuguer le charme d’une vieille ferme savoyarde avec une technologie moderne de distribution multimédia pour en faire une maison d’hôtes de standing : c’est le pari relevé à Samoëns par un hôtelier judicieusement conseillé par son électricien.

                            Niché dans la vallée du Giffre, le bourg de Samoëns (74) jouit d’un environnement idéal, particulièrement attractif pour les touristes. Le secteur hôtelier représente donc un marché important pour l’entreprise d’électricité Giffre Elec qui intervient à la fois dans les bâtiments à forte capacité d’accueil et, de plus en plus, dans d’anciennes fermes en bois, transformées en maisons d’hôtes. Patrick Fournier, créateur de Giffre Elec, termine l’installation électrique d’une bâtisse typique de la région, dont l’intérieur a été entièrement refait à l’ancienne.Un
                        cadre tout à la fois authentique et luxueux destiné à recevoir une vingtaine d’hôtes dans un “esprit maison” : huit chambres avec salles de bain, une cuisine, une salle à manger et, à l’étage, un salon spacieux construit autour d’une imposante cheminée savoyarde. Clientèle visée : une grande famille, un groupe d’amis, des cadres d’entreprises en séminaire… tous désireux de bénéficier d’un confort maximum.
                        Et aujourd’hui, le confort passe aussi par le multimédia. “Le cahier des charges stipulait que, depuis chaque chambre, on puisse choisir son programme TV et accéder à internet, résume Patrick Fournier. Avec, à terme, la possibilité d’ajouter un système de visio-conférence.” Patrick Fournier s’est donc penché sur les différentes solutions du marché et a opté pour le système Alvidis automatique : “Il s’accorde parfaitement avec la vocation de la maison. Il suffit de brancher et on ne s’occupe plus de rien. Pas de brassage, pas de recâblage. Il nous a suffi de bien évaluer les attentes du propriétaire dès le départ, d’envisager avec lui les évolutions possibles. Puis, grâce aux outils mis à disposition par Schneider Electric (lire encadré), l’installation s’est déroulée très simplement.”

                        Une réception TV par satellite

                        L’électricien a toutefois dû gérer une difficulté : l’impossibilité dans cette zone de capter les chaînes hertziennes. Il a donc fait équipe avec un antenniste chargé d’installer l’antenne satellite sur le toit. “Il y a deux paraboles, l’une pour recevoir les chaînes nationales, l’autre pour les programmes étrangers. Elles sont couplées à des modulateurs professionnels et les programmes sélectionnés par les occupants sont diffusés via le système Alvidis automatique sur toutes les prises, sans démodulateur satellite en ambiance.”
                        Chaque chambre possèdant deux prises RJ45, soit 14 prises au total, le module Alvidis de huit prises a dû être doublé d’un deuxième boîtier. “C’était ma première installation avec Alvidis et l’antenniste ne pensait pas que ça pourrait marcher, conclut Patrick Fournier. C’est toujours gratifiant de faire de nouvelles expériences, de les mener à terme et de constater que l’option retenue répond parfaitement à ce que l’on attendait.”

                         
                         
                         
                         
                         

                        Portfolio

                        Cliquez sur la photo pour l'agrandir

                         

                         

                         
                         
                         

                        Zoom sur l’installation

                        • Deux coffrets de communication, installés au rez-de-chaussée et au 1er étage, chacun comprenant un DTI, un boîtier Alvidis automatique, un mini-switch ethernet.
                        • Une mini-tête de réseau câblé pour éviter de placer un démodulateur dans chaque pièce.
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        Tout savoir sur Alvidis

                        Tout savoir sur Alvidis

                        Apprécier les bénéfices de chaque gamme, connaître précisément les produits à mettre en oeuvre, disposer de tous les documents pour concevoir et préparer leurs installations, mais aussi expliquer à leurs clients les bénéfices d’un tel système, Schneider Electric a conçu le mini site Alvidis.
                        Au delà de la présentation de l’offre Alvidis, ce mini site contient notamment une schématèque particulièrement complète qui permet d’envisager tous les cas de figure auxquels peut être confronté le professionnel et qui indique, par exemple, la position idéale des divers modules selon la configuration de l’installation.

                         
                         
                         
                          
                         
                        En savoir plus

                        En savoir plus