Solutions
                         
                         
                         

                        Proposez à vos clients la solution qui leur ressemble !

                        Réseaux de communication Alvidis

                         
                         

                        Diffuser un même DVD sur l’ensemble des téléviseurs du logement, écouter sur la chaîne hi-fi du salon la musique stockée dans l’ordinateur du bureau, s’affronter en réseau dans un même jeu vidéo, partager une imprimante et un fax entre les divers ordinateurs de la maison, bénéficier d’internet sur tous les postes…

                          Les technologies évoluent et le champ des possibles, en matière de communication, ne cesse de s’enrichir. Les particuliers attendent des propositions performantes pour profiter au mieux de toutes ces fonctionnalités, accessibles grâce au déploiement de nouveaux réseaux de communication.
                        Le système Alvidis d’Alombard regroupe un ensemble de solutions simples permettant de répondre à ces nouvelles demandes, dans le respect de la norme NF C 15-100 et selon le niveau de service souhaité par l’utilisateur.

                        Alvidis automatique : Idéal pour les utilisateurs nomades

                        Alvidis automatique répond aux besoins actuellement les plus répandus dans le logement : ce système permet de déplacer tous les équipements (TV, téléphone, modem ADSL, ordinateur) d’une pièce à une autre et de les brancher indifféremment sur n’importe quelle prise RJ45 sans aucun recâblage. Avec Alvidis automatique, le qualificatif “universel” communément associé à la prise RJ45 prend tout son sens. Ce système identifie instantanément l’appareil connecté à la prise RJ45 et distribue sur cette même ligne le média adéquat.


                        Alvidis manuel : L’option confort pour les besoins plus spécifiques

                        L’offre Alvidis manuel est particulièrement adaptée aux clients exprimant des exigences élevées en termes de qualité de service. A chaque prise RJ45 du logement est associée une fonction (télévision ou téléphone ou internet). Il est cependant toujours possible de modifier l’usage d’une prise par simple réaffectation du cordon correspondant dans le coffret de communication. Techniquement, le système se compose de plusieurs modules clipsables sur rail DIN. Chacun de ces modules en façade est dédié à une fonction. Un module de distribution, vers lequel convergent toutes les prises du logement, vient compléter le dispositif. Parmi les points forts de ce système :
                        c la possibilité de tirer profit de la prise RJ45 dédiée au téléphone pour créer un réseau informatique local par simple ajout d’un mini-switch ;
                        c la capacité à réaliser une redistribution audio et vidéo sur l’ensemble des téléviseurs du logement (lecture d’un DVD, vidéosurveillance). Pour ce qui concerne la réception de programmes via le satellite, la parabole et le décodeur satellite restent nécessaires ; toutefois, Alvidis manuel permet la distribution interne du programme décodé, vers les autres prises RJ45.

                        Alvidis coaxial : La solution minimale

                        Alvidis coaxial répond au niveau de service minimal requis par la norme NF C 15-100. Cette solution peut être proposée aux particuliers possédant un équipement restreint (dans un petit logement ou une maison de vacances par exemple) ou souhaitant conserver un principe de réseaux indépendants. Un câble coaxial continue d’assurer, comme c’était le cas jusqu’à présent, la distribution des programmes de télévision, qu’ils proviennent du câble, du satellite ou du réseau hertzien (TNT ou analogique).
                        Le téléphone est raccordé à une prise en T ou RJ45. Internet est accessible via un modem raccordé au téléphone, sans possibilité toutefois d’organiser un réseau informatique local à moins de recourir à un système wi-fi.

                        Quels équipements placer dans le coffret de communication ?

                        • un DTI obligatoire, c le boîtier Alvidis
                          automatique vers lequel convergent tous les flux multimédias. Ce boîtier distribue de base la télévision (excepté le satellite) et le téléphone (jusqu’à deux lignes analogiques, correspondant à deux numéros différents, ou une ligne analogique et une ligne numéris, ou une ligne analogique et un accès ADSL). Un boîtier alimente jusqu’à 8 prises pour l’ensemble des trois signaux et il est possible d’en associer deux ou trois, desservant jusqu’à 24 prises au total.
                        • en option, un mini-switch Ethernet offre la possibilité de raccorder, de façon permanente et sur toutes les prises du logement, l’ensemble des équipements informatiques pour créer un réseau domestique.

                        Quels équipements placer dans le coffret de communication ?

                        • un DTI obligatoire,
                        • un répartiteur téléphonique
                          (jusqu’à 8 prises RJ45) permettant de disposer de deux lignes analogiques, ou d’une ligne analogique et d’une ligne numéris, ou d’une ligne analogique et d’un signal ADSL filtré. Un seul filtre ADSL suffit pour l’ensemble de l’installation.
                        • un mini-switch pour le réseau Ethernet interne (4 RJ45),
                        • un répartiteur pour la télévision (jusqu’à 6 prises RJ45).

                        Quels équipements placer dans le coffret de communication ?

                        • un DTI obligatoire,
                        • un répartiteur téléphonique
                          (répartiteur 12 plots par exemple),
                        • un répartiteur coaxial pour la télévision dès lors qu’il y a plus d’une prise TV à installer dans le logement.

                        Avec Alvidis, l’utilisateur dispose d’une installation adaptée à son mode de vie et au niveau de service souhaité. Alvidis automatique, Alvidis manuel ou Alvidis coaxial, trois solutions à l’image des nouveaux moyens de communication : simples, souples et efficaces.

                          
                         
                        En savoir plus

                        En savoir plus 

                         
                         
                         
                         

                        Portfolio

                         
                         

                        Cliquez sur l'image pour l'agrandir

                         
                             
                             
                           
                         
                         
                         

                        Qu’advient-il des “box” ?

                        La mise en oeuvre d’une solution Alvidis n’a aucune incidence sur la gestion des “box” (de type Livebox, Free Box, etc.) destinées à la réception de la TV par ADSL. La “box” demeure installée en ambiance à proximité du téléviseur.

                         
                         
                         
                         
                         
                         

                        Atout maître de l’offre Alvidis : la technologie de câblage

                        La qualité et la performance des solutions Alvidis reposent sur la technologie de cablâge Alvidis (câbles 4 paires écrantées autour d’un blindage commun).

                        • 1 paire pour le téléphone,
                        • 1 paire pour la télévision,
                        • 2 paires pour Ethernet.
                          En termes de qualité de service, on notera la réception du signal TV jusqu’à 50 m, l’absence de limite au nombre de télévisions branchées. Le raccordement des divers équipements à la prise RJ45 s’effectue avec des cordons dédiés :
                        • RJ11 – RJ45 pour le téléphone,
                        • cordon coaxial avec une prise coaxial et une prise RJ45 pour la télévision, c cordon informatique traditionnel pour les équipements informatiques.