This image can't be displayed


                                                      This image can't be displayed
                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Sécurité des machines

                                                       
                                                       
                                                      sécurite machines
                                                       

                                                      Nouvelles machines – Les directives européennes

                                                      En tant que constructeur de machines, vous devez appliquer depuis 2010 la nouvelle directive européenne Machines 2006/42/CE. L'un des principaux changements découlant de cette nouvelle directive est son impact sur les standards de conception des systèmes de commande relatifs à la sécurité.  
                                                       

                                                      Nous pouvons vous aider à atteindre facilement le niveau de sécurité requis.

                                                      N'attendez plus pour appliquer en toute facilité les nouvelles normes fonctionnelles. Nous vous guidons à chaque étape.

                                                       

                                                        Guide de sécurité des machines

                                                      Sélectionnez la solution de chaîne de sécurité appropriée

                                                      Évaluez la sécurité de votre machine

                                                      Découvrez les modifications apportées dans le guide de sécurité des machines. 

                                                      9 solutions de chaîne de sécurité Schneider Electric, agréées par l'organisme TÜV, sont à votre disposition pour atteindre le niveau de sécurité requis.

                                                      Un outil logiciel d'assistance facilite l'application de la norme de contrôle EN ISO 13849-1. 

                                                       

                                                      A toutes les étapes de la vie de la machine

                                                      La sécurité doit être prise en compte dès la phase de conception et doit rester omniprésente à toutes les étapes de la vie de la machine : conception, fabrication, installation, réglage, fonctionnement, maintenance et éventuellement mise au rebut.

                                                       
                                                       

                                                      Mise en œuvre du principe de sécurité fonctionnelle

                                                      Les nouvelles normes de sécurité fonctionnelles sont destinées à encourager les concepteurs à se concentrer davantage sur les fonctions permettant de réduire le risque individuel et d'atteindre les performances requises.
                                                      Ce principe prend en compte la fiabilité des composants de la chaîne de sécurité, c'est-à-dire qu'il existe une probabilité devant être quantifiée et que vous devez être en mesure de déterminer pour les fonctions de sécurité de votre machine.

                                                       
                                                       
                                                       
                                                        
                                                       
                                                      En savoir plus

                                                      En savoir plus 

                                                      Demande d'informations sur les services et les produits

                                                      Contactez votre support client
                                                       

                                                      Téléchargements