This image can't be displayed


                                                      This image can't be displayed
                                                       
                                                       
                                                       

                                                      Evaluez la sécurité de votre machine

                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

                                                      SISTEMA est un outil de vérification du niveau de performance des fonctions de sécurité conforme à la norme EN ISO 13849-1

                                                       
                                                       

                                                      Pour respecter la norme EN ISO 13849-1, l'institut allemand BGIA a développé le logiciel SISTEMA, un logiciel en téléchargement gratuit que les développeurs et les testeurs peuvent utiliser pour évaluer la sécurité d'une machine dans le cadre de la directive machine 2006/42/CE.
                                                      Cet outil permet aux concepteurs de modéliser la structure des composants de commande relatifs à la sécurité pour les architectures concernées par la norme EN13849-1, ce qui permet un calcul automatisé du niveau de performance (PL) atteint.

                                                       

                                                      Avec SISTEMA, les paramètres de sécurité (catégorie, MTTFd, DC, CCF) des sous-systèmes sont entrés étape par étape dans les zones de saisie. Chaque modification de paramètre est immédiatement visible sur l'interface utilisateur, ainsi que sur l'intégralité du système.
                                                      Schneider Electric publie des bibliothèques logicielles pour ses composants de sécurité. Ces bibliothèques contiennent des données de référence. Ces données peuvent être importées dans SISTEMA et combinées, ce qui évite les longues consultations des tables et le calcul de formules. Les résultats finaux peuvent être imprimés sur un document récapitulatif.

                                                      Instructions étape par étape...

                                                      1. Téléchargez le logiciel SISTEMA sur le site Internet de l'IFA.
                                                      2. Installez le logiciel SISTEMA.
                                                      3. Téléchargez la bibliothèque Schneider Electric pour SISTEMA.
                                                      4. Ouvrez le fichier de la bibliothèque dans le logiciel SISTEMA.
                                                        
                                                       
                                                      En savoir plus

                                                      En savoir plus 

                                                      Demande d'informations sur les services et les produits

                                                      Contactez votre support client
                                                       

                                                      Téléchargements

                                                       

                                                      Pages associées