Solutions
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          « Quand il me faut un module logique, je prends un Zelio »

                                                          CTCV Carrière

                                                           
                                                           

                                                          Pratiques, faciles à mettre en œuvre, les modules Zelio Logic assurent de nombreuses fonctions comme l’atteste le groupe Charpentier, présent à la fois dans l’exploitation de carrières et le traitement des eaux. Associé à ZelioCom, les modules gagnent en intelligence et génèrent en plus des gains de temps et d’argent.

                                                              Basé à L’Oie, en Vendée, le groupe Charpentier comprend neuf filiales autour du BTP, dont deux carrières, ainsi qu’une société spécialiste du traitement des eaux usées, notamment des stations de relèvement. Rendez-vous est pris ce jour-là à la carrière de Landevielle, à quelques kilomètres des Sables d’Olonnes…
                                                          Avec ses équipements entièrement neufs, la carrière de Landevielle « digère » 300 tonnes/heure de produits de toutes granulométries. Après avoir été abattues à l’explosif, les roches sont chargées dans un
                                                          énorme dumper de 60 tonnes qui les amène dans le concasseur primaire. Les blocs entrent alors dans un circuit de cribles, de convoyeurs à bandes, de concasseurs secondaires, de trémies… jusqu’au poste de chargement capable de combiner à la demande, grâce à des vitesses de tapis différentielles, toutes les formules granulométriques.

                                                          Carrière intelligente…

                                                          Gérard Piet, responsable technique du groupe Charpentier, a lui-même conçu l’architecture électrique de l’ensemble : « J’ai utilisé ici des modules logiques Zélio pour de nombreuses fonctions : pour le pilotage des bancs à résistance destinés au démarrage des moteurs, dont les plus gros développent 200 kVA, mais aussi pour les variateurs des tapis, pour l’ouverture des trémies en fonction des indications des sondes de niveau, pour le casque du poste de chargement, afin qu’il s’ouvre et se ferme juste le temps nécessaire au remplissage des camions, ou encore pour le pilotage d’un tapis orientable »… Bruit assourdissant et spectacle impressionnant… Pourtant, les applications de Zelio Logic sont ici relativement simples. Gérard Piet s’occupe également des installations de traitement de l’eau construites par la filiale Vendée Epuration. Et là, c’est une autre histoire…

                                                          … et stations de pompage communicantes

                                                          Ces stations – une soixantaine construite chaque année – assurent le maillage des réseaux d’égout, en particulier dans les petites et moyennes communes, comme à Montaigu, ville de 10 000 habitants. « J’associe les modules Zelio Logic et ZelioCom qui répondent parfaitement aux besoins de ces postes de pompage ». La mise en route des équipements est automatisée en fonction des jauges de niveau ou des temps de vidange des bacs tampons et le système gère également la rotation des pompes afin d’équilibrer les durées de fonctionnement. « En tant qu’électricien de formation, c’est très simple à programmer ; c’est presque un jeu. »
                                                          De plus, grâce aux fonctions de communication de ZelioCom, la réactivité en cas d’incident est optimale : il est possible d’intervenir à distance, en télémaintenance, réduisant ainsi les coûts en conséquence. Programmé en mode GSM, le système envoie automatiquement un texto au technicien d’exploitation ou à l’employé municipal compétent. Si l’appel ne passe pas, le message est basculé sur une autre personne. Il est même possible de prévoir une fonction « prise en compte » par le technicien qui confirme avoir bien reçu le message et se charger de l’intervention. Pas de déplacement inutile, pas de temps perdu : les interventions de maintenance sont ainsi parfaitement maîtrisées. Et, comme ZelioCom assure la traçabilité des événements, le technicien qui assure la maintenance dispose d’une information précise quant à la survenue d’un incident. Autant d’éléments qui concourent à la rapidité et à l’efficacité de son intervention.
                                                          Bien conscient de tous les points forts de cette gamme, Gérard Piet conclut : « Quand il me faut un module logique, je prends un Zelio. Dans une carrière ou dans une station de pompage, c’est facile, on peut tout faire avec. »

                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Portfolio

                                                           
                                                           

                                                          Cliquer sur la photo pour l'agrandir

                                                           
                                                             
                                                            
                                                           
                                                          En savoir plus

                                                          En savoir plus 

                                                           

                                                          Economies d'énergie pour les applications de pompage et ventilation

                                                          pompes ventilateurs