Solutions
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Génération d'azote sous Unity

                                                          Air Liquide

                                                           
                                                           

                                                              Un générateur de production d’azote extrait l’azote de l’air ambiant par cryogénie, c’est-à-dire par distillation à très basse température. Les industriels de la chimie, de la métallurgie et de l’électronique, qui intègrent l’azote dans leur process, sont les principaux utilisateurs de ce type de matériels. Air Liquide en détient la propriété, en assure la maintenance et l’exploitation, mais ces unités de production d’azote sont installées dans le monde entier, au gré des demandes - l’utilisateur est facturé selon les mètres cubes consommés. D’où un besoin de complète
                                                          autonomie de l’installation, qui doit pouvoir s’arrêter et démarrer sans intervention humaine. L’installation est télésurveillée par l’équipe locale grâce au système d’acquisition de données pour la supervision Téléflo.

                                                          Unity aux commandes !

                                                          En remplacement du système de pilotage existant depuis plus de quinze ans, l’activité ingénierie Floxal Air Liquide s’est orientée vers une nouvelle solution d’automatisme. Après étude des offres concurrentielles, c’est la plate-forme d’automatisme Unity qui a été retenue ; une solution jugée très compétitive grâce à de nouveaux processeurs plus performants. “Fondée sur l’automate Quantum dont la réputation n’est plus à faire, en regard notamment d’expériences antérieures sur des ozoneurs, la plate-forme Unity est un gage de pérennité, critère primordial pour développer cette nouvelle solution sur l’ensemble de notre gamme APSA”, déclare Eric Masliah, responsable du projet.
                                                          Un générateur APSA se compose de trois éléments : deux cabines, le compresseur et le “skid chaud” où, après compression, l’air est filtré et purifié, puis une tour appelée “boîte froide” où il est distillé à température cryogénique pour en séparer les molécules d’azote. Les armoires électriques sont intégrées dans le skid chaud pour le contrôle du process. L’automate Quantum gère le contrôle-commande de l’installation ainsi que son pilotage local au travers d’un Magelis graphique et son pilotage distant grâce au système de télégestion Téléflo d’Air Liquide. Equipé d’un nouveau processeur 32 bits, l’automate Quantum pilote donc toute l’installation, depuis les séquences de démarrage jusqu’à la mise en production. Il assure ainsi la gestion des flux, du débit, de la température, de la régulation et des alarmes du process.

                                                          Un développement structuré et personnalisé

                                                          Au coeur de la plate-forme Unity, le logiciel Unity Pro est fondé sur l’ouverture et la collaboration. Outil convivial, il propose cinq langages (IEC 1131) et la possibilité de créer ou de personnaliser des blocs fonctions.
                                                          “L’atout majeur de ce logiciel, précise Eric Masliah, est de bien structurer nos programmes par modules. Nous avons créé nos propres blocs fonctions correspondant à notre métier. Le programme automate de l’APSA a été conçu pour s’adapter aux besoins de toute la gamme (six modèles en trois versions) et se décline en un master et des registres de paramétrage en fonction du produit. Ce concept est très important pour une personnalisation rapide et un suivi des révisions simplifié.”
                                                          De la solution Unity, Loris Bouhadjeb, responsable du démarrage de ces générateurs, retient pour sa part “le simulateur d’automate intégré qui permet de tester les fonctionnalités hors ligne. Le programme est vérifié et débugué au fur et à mesure du développement. Nous avons ainsi simulé la partie démarrage avant les essais”, explique-t-il. De plus, pour l’exploitant, la convivialité de Unity Pro permet une approche intuitive proche de celle de Windows. “Nous avons développé des écrans opérateur sur lesquels l’installation est matérialisée par des vues ; autant de points de repères par rapport à son métier. A partir de ces écrans Magelis, l’opérateur a un accès direct aux informations importantes de notre process et bénéficie également d’une aide au diagnostic.”
                                                          Et Eric Masliah de conclure sur les perspectives d’avenir : “Nous prévoyons d’équiper de nombreuses unités de la gamme ASPA chaque année. Au travers de nos échanges avec les experts de Chorus, nous partageons un enrichissement réciproque et constructif”.

                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Une assistance personnalisée

                                                          "Dès les premiers contacts, Schneider Electric s’est démarqué par un accompagnement sur l’ensemble du projet."

                                                          "Un plan de migration complet et cohérent nous a été présenté, depuis l’analyse du besoin, le développement de la programmation, jusqu’à la finalisation des tests. Ce plan de déploiement a été ressenti comme un véritable support et nous a confortés dans notre choix." Eric Masliah, responsable du projet. Suite à la décision d’Air Liquide de faire appel à l’intégrateur Myria, cet accompagnement s’est traduit jusque dans l’assistance à cet intégrateur.

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Unity

                                                          Fondée sur l’ouverture et la collaboration, la plateforme Unity se présente comme le “must“ des nouvelles technologies : une gamme de logiciels innovante qui, associée aux nouveaux processeurs automates, optimise la productivité et la performance tout au long du cycle de vie des applications.

                                                          Unity

                                                          Unity est directement compatible avec les installations existantes. Les utilisateurs peuvent donc profiter des technologies les plus avancées sans remise en cause de leur parc installé. Unity est l’alliance d’un nouveau logiciel de programmation (IEC61131-3), d’exploitation et de mise au point (Unity Pro), de nouveaux processeurs automates Premium, Quantum et Atrium encore plus performants, et des logiciels spécialisés (Studio, UAG) adaptés aux besoins spécifiques des métiers et des architectures des industriels. Son ouverture native et sa capacité de collaborer permettent aux intervenants du projet (mécanicien, électricien et automaticien) de partager efficacement leurs données entre outils et ainsi de gagner un temps précieux dans la conception des installations automatisées.
                                                          Unity Pro est la composante majeure de la plateforme Unity. Ce logiciel se distingue par sa configuration graphique simple et ergonomique, ses nouvelles fonctions avancées et, bien sûr, comme l’ensemble des composants de l’offre Unity, par son ouverture aux logiciels existants. Là encore, pas de rupture technologique : les développements logiciels existants sont directement migrés grâce aux convertisseurs PL7 et Concept intégrés.

                                                           
                                                           
                                                           
                                                            
                                                           
                                                          En savoir plus

                                                          En savoir plus 

                                                          Découvrir ...

                                                           

                                                          Démarche d'efficacité énergétique pour l'industrie et les infrastructures : Energy Action

                                                          Efficacité énergétique pour l'industrie

                                                          Identifiez des potentiels d'économie d'énergie sur toutes les utilités de votre site (vapeur, air comprimé...)