Solutions
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Détecter pour bien étiqueter

                                                          Osiconcept chez Charal

                                                           
                                                           

                                                          La technologie de détection Osiconcept fait une entrée remarquée dans l’industrie agroalimentaire et séduit la marque Charal par ses capacités d’autoadaptabilité aux environnements les plus divers.

                                                            Inventeur au début des années 1990 de la viande marketée, Charal est aujourd’hui la principale marque présente sur le marché du boeuf sous vide. A cette activité est venue s’ajouter, notamment, la fabrication de plats cuisinés surgelés et de sauces industrielles. Une production soumise à des normes de qualité et de traçabilité drastiques, caractéristiques de l’industrie agroalimentaire et encore renforcées du fait de l’utilisation de viande bovine. C’est dans ce contexte très réglementé que s’est posé sur le site de Lisieux (Normandie) un problème de détection mettant en cause
                                                          l’adéquation entre la quantité contenue dans l’emballage et l’étiquettage correspondant. “Une cellule devait détecter une barquette en aluminium sous film plastique afin que soit collée une étiquette spécifiant la quantité de produit conditionnée (nombre de pièces, poids, dosage, etc.), explique Jean- Michel Denoual, responsable maintenance et travaux neufs chez Charal. Or, la réverbération des matériaux venait perturber la cellule dont la fiabilité n’était plus assurée.”

                                                          Consultée sur ce problème de détection, la société Tabur Electricité, à Caen, a spontanément proposé de tester la gamme Osiconcept de Telemecanique, en particulier le détecteur photoélectrique Osiris. “Christophe Chevallier, commercial chez Tabur, s’est présenté avec une valise de démonstration, ce qui nous a permis de valider instantanément la nouvelle cellule. Verdict : un signal franc et sans aléa.”
                                                          Ce type de détecteur est unique sur le marché et résout tous les cas complexes d’utilisation grâce à son intelligence embarquée. Il s’auto-adapte en effet selon la situation et l’environnement du produit à détecter et couvre les cinq modes de détection conventionnels (barrage, reflex, reflex polarisé, proximité, proximité avec effacement de l’arrière-plan). La notion de clair et de sombre, par exemple, n’a plus lieu d’être, il suffit que l’objet soit détecté pour que la sortie soit activée. En conséquence, “la standardisation de ce détecteur multi-utilisation nous permet de réduire nos stocks et d’optimiser la formation de nos techniciens de maintenance, se félicite Jean-Michel Denoual. De plus, la fiabilité de ces cellules limite les interventions de maintenance et accroît la disponibilité de nos installations. Ce qui contribue à une meilleure productivité.”

                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Profil de distributeur

                                                          Tabur Electricité, du groupe Sonepar, est un leader de la distribution de matériel électrique sur l’ouest de la France. 

                                                          Réparties sur vingt agences, ce sont 450 personnes proches du terrain et des réalités économiques. L’agence de Caen est labellisée REA, c’est-à-dire partenaire du Réseau d’Experts en Automatisme. Ce distributeur officiel de Schneider Electric a suivi une formation et dispose d’une valise de démonstration pour présenter les produits de détection Osiconcept Telemecanique.

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

                                                          Osiconcept : l’intelligence miniaturisée

                                                          La fonction essentielle des détecteurs consiste à informer l’unité de traitement de l’automatisme de la présence d’un objet ou d’une matière en cours de transfert.

                                                          La technologie Osiconcept, développée par Telemecanique, est unique sur le marché. D’une part par la simplicité dans le choix des produits (leur mise en oeuvre par auto-apprentissage de l’environnement et leur adaptabilité à tous les contextes), d’autre part grâce à la compacité de tous les composants facilitant l’intégration des détecteurs dans des endroits exigus limitant ainsi les risques d’accrochage. L’intelligence embarquée et la miniaturisation mécanique de cette nouvelle génération de détecteurs électromécaniques, inductifs et photoélectriques, en font des produits extrêmement fiables et faciles à installer.

                                                          Les interrupteurs de position Osiswitch

                                                          Plus de 5 000 configurations interchangeables avec deux fois moins de références à gérer en stock ! La modularité du corps, des contacts, des têtes et des entrées de câbles facilite la réalisation de toutes les configurations nécessaires.

                                                          Les détecteurs photoélectriques Osiris 

                                                          Ce détecteur est désormais capable de tout faire, grâce à la technologie Osiconcept. Finis les stocks pléthoriques de détecteurs, le microprocesseur s’adapte à tous les environnements en mode proximité, reflex ou barrage. La longueur (46 mm) du détecteur cylindrique ø 18 fait d’Osiris le plus petit détecteur du marché !

                                                          Les détecteurs inductifs de proximité Osiprox

                                                          Les produits Osiprox sont les plus petits du marché : 15 mm d’épaisseur pour le format classique contre 117 mm précédemment. Plat et compact, Osiprox est facilement intégrable dans les machines. Il s’auto-adapte à tous les environnements d’installation, noyables ou non-noyables, par simple pression d’un bouton.

                                                           
                                                           
                                                           
                                                            
                                                           
                                                          En savoir plus

                                                          En savoir plus 

                                                          Découvrir ...

                                                           

                                                          Ensacheuses, fardeleuses, étireuses, cartonneuses, étiqueteuses, remplisseuses et visseuses

                                                          emballage