Solutions

                                      Compensation d'énergie

                                       

                                      Pour fonctionner, les moteurs, les transformateurs, les tubes fluorescents, etc., nécessitent de la puissance active et de la puissance réactive. Consommée au-delà d'un certain seuil, cette dernière entraine des pénalités financières.

                                      L'installation de batteries de condensateurs permet à la fois d'éviter ces pénalités et de réduire la demande en kVA.

                                      D'autres équipements (variateurs, onduleurs, fours à arc, etc.) génèrent des distorsions de tension qui impactent la durée de vie de l'installation.

                                      Les solutions de filtrage des harmoniques réduisent ces phénomènes, voire les éliminent.

                                       

                                      Pourquoi choisir cette solution ?

                                      Une batterie de condensateurs placée à proximité de la charge optimise le facteur de puissance sur le point du réseau considéré, ainsi que le flux d'énergie réactive.

                                      Principaux bénéfices, pour les installations neuves comme pour le parc existant : éviter les pénalités sur la facture énergétique.

                                      Les fournisseurs d'énergie appliquent en effet 3 types de tarifs :

                                      • Branchement puissance limitée (tarif bleu), jusqu'à 36 kVA : facturation au kWh consommé donc pas d'application de compensation
                                      • Branchement puissance surveillée (tarif jaune), de 36 kVA à 250 kVA - facturation au kWh consommé ET facturation à l'abonnement en kVA. La compensation peut permettre de diminuer le niveau de souscription ou de disposer de plus de puissance disponible pour le même abonnement.
                                      • Tarif au delà de 250 kVA - facturation du réactif mesuré de novembre à mars.

                                      Dans ces deux derniers cas, l'installation d'une batterie de condensateurs peut donc générer de substantielles économies d'énergie en évitant les pénalités.

                                      dégager une réserve de puissance sur l'installation sans changer d'abonnement
                                      réduire les perturbations sur l'installation: échauffement, déclenchement intempestif, casse de matériel, défaut sur process, etc.
                                      augmentation de la durée de vie des équipements
                                      retour sur investissement expérimenté est inférieur à 3 ans

                                      Pour le parc existant, notre prestation inclut également :

                                      • la vérification du matériel et maintenance (pour les installations de plus de 10 ans)
                                      • l'examen de la facture d'électricité du site
                                       

                                      Architecture

                                       

                                       

                                      Principales caractéristiques

                                      Sur les réseaux pollués par des harmoniques, l'ajout d'un condensateur amplifie le niveau des harmoniques. Dans ce cas, il est donc impératif de résoudre simultanément les deux problèmes : compensation d'énergie et perturbations harmoniques.

                                      • Nos experts peuvent réaliser un audit de votre site pour analyser son réseau électrique et ses problématiques de compensation et d'harmoniques.
                                      • Nous vous proposons également des prestations de maintenance complète de vos équipements existants.
                                       
                                       
                                       
                                        
                                       
                                      En savoir plus

                                      En savoir plus 

                                      Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

                                      contacter un expert efficacité énergétique
                                       

                                      Liens et téléchargements utiles

                                       

                                      Livre blanc de l'efficacité énergétique

                                      Livre blanc de l'efficacité énergétique