70 % de la consommation électrique industrielle est imputable à des moteurs et 33 % de ces moteurs contrôlent des applications de pompage ou de ventilation.
La plupart de ces applications sont alimentées par une solution de démarreur progressif. Le moteur fonctionne à pleine vitesse et la variation du débit est atteinte. La consommation d'énergie baisse très légèrement lorsque le débit diminue. À 80 % du débit nominal, la consommation d'énergie reste de 95 %.
Le potentiel d'économie sur le parc installé est immense.
L'association CEMEP a procédé à une simulation pour le marché européen qui montre que l'implantation de variateurs de vitesse dans ces applications permettrait d'économiser 900 millions d'euros et 4 millions de tonnes de CO2 par an.