Efficacité Energétique


                                     
                                     
                                     

                                    Fiabilité et disponibilité de l'énergie

                                     
                                     

                                    Problématique et besoins

                                    Qualité et disponibilité de l'énergie sont des enjeux stratégiques pour de nombreux secteurs de l'économie. Une panne peut mettre en péril la production d'une entreprise, engendrant des coûts financiers considérables.

                                    Certains secteurs se révèlent particulièrement critiques, comme les établissements de soins par exemple, pour lesquels une panne d'électricité peut mettre en péril la vie des patients, et impacter durablement la réputation. La continuité de l'alimentation électrique est donc une affaire grave qui engage la responsabilité de l'établissement au plan légal.

                                    Pour d'autres activités comme les data centers, la moindre défaillance peut entrainer des pertes financières colossales auxquelles viennent s'ajouter la perte de crédibilité, donc de confiance. Un risque tout aussi dommageable.

                                    Si le risque zéro n'existe pas, il est possible de se prémunir contre d'éventuelles défaillances notamment en initiant une démarche de sûreté de fonctionnement. Elle permet d'envisager la performance de l'installation dans la durée afin de répondre, tout au long de son cycle de vie, à des besoins qui évoluent.

                                    Comment gérer son énergie plus efficacement ?

                                    Réduire au minimum les risques en les identifiant et en traitant leurs différentes sources
                                     
                                    Mettre en œuvre un système résilient qui:
                                    • s'appuie sur une conception intrinsèquement sûre, robuste, à même de résister aux événements imprévus
                                    • s'enrichit en permanence des expériences cumulées
                                       
                                    Assurer la traçabilité de toutes les informations du système pour retrouver et expliquer les défaillances éventuelles.
                                     
                                     
                                    Cette démarche rend indissociable les 3 composantes d'un système résilient - architectures, produits, services - et vise la recherche permanente de leur équilibre.
                                     
                                    1. Des architectures conçues pour assurer la disponibilité de la distribution électrique selon les différents niveaux de criticité de l'établissement :
                                    • conception et dimensionnement  des installations
                                    • analyse des risques électriques
                                    • études de sûreté, de sélectivité, foudre, harmoniques, etc.
                                    • monitoring et contrôle...
                                     
                                    2. Des produits choisis et installés dans les règles de l'art, en conformité avec l'architecture :
                                    • réseau HTA
                                    • supervision
                                    • groupe électrogène
                                    • automatisme de délestage
                                    • tableaux BT
                                    • onduleurs
                                    • gestion technique et monitoring...
                                     
                                    3. Des services d'exploitation et de maintenance adaptés au niveau de performance requis, tout au long du cycle de vie de votre installation :
                                    • audit de parc et d'installation
                                    • planification des interventions de maintenance
                                    • opérations de maintenance
                                    • réparation
                                    • essais périodiques
                                    • télésuivi
                                    • assistance d'urgence
                                    • analyse des événements
                                    • formation...
                                     
                                    Envisager un audit en cas de rénovation
                                    Dans le cas de bâtiments anciens, cet équilibre est plus difficile à conserver.
                                    Si les perspectives d'évolution n'ont pas été envisagées lors de la conception de l'installation, des risques apparaissent, liés par exemple à un dimensionnement initial peu compatible avec l'ajout de certains équipements, à une architecture pas toujours adaptée à la criticité des nouveaux process, aux besoins de formation des équipes d'exploitation ou de maintenance sur de nouvelles solutions techniques, etc.
                                    Dans le cadre d'une rénovation, il est donc indispensable d'adopter une démarche globale afin de réaliser sereinement la mise en conformité des locaux sans impacter la continuité des soins.
                                    Un audit permet de disposer d'une vue d'ensemble et de bâtir un plan directeur s'étalant sur plusieurs années.
                                     
                                     
                                    Définitions :
                                    • Fiabilité : besoin de fonctionnement à pleine puissance de l'équipement et du process
                                    • Disponibilité : la disponibilité est un élément essentiel d'appréciation d'une énergie sécurisée qui va de pair avec le niveau de qualité attendu. Il s'agit de « l'aptitude d'une entité à être en état  d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné, ou pendant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens est assurée. »

                                    Solutions pour la fiabilité et la disponibilité de l'énergie

                                      
                                     

                                    Plus d'informations sur l'efficacité énergétique

                                    contacter un expert efficacité énergétique