Plusieurs stratégies peuvent être utilisées et associées pour réduire la consommation d'énergie de vos applications industrielles classiques utilisant l'air comprimé :
- Optimiser l'utilisation du système, en ajustant le pilotage et les pressions de régulation, et en pratiquant des arrêts lors des périodes de non utilisation
- Optimiser les pressions d'air du système en fonction des utilisations
- Abaisser la température d'entrée d'air
- Filtrer et sécher au minimum requis
- Récupérer et utiliser la chaleur dissipée
- Installer une régulation par variation de vitesse
- Remplacer les moteurs par des moteurs haute performance
- Privilégier les compresseurs ayant une consommation d'énergie spécifique plus faible, adaptée aux besoins du système.