Recharger son véhicule électrique en toute sécurité
Si l’entrée du véhicule électrique dans le quotidien des usagers ne révolutionnera pas leurs habitudes, elle les confrontera à des situations nouvelles et potentiellement dangereuses.
En effet, recharger un véhicule électrique ou un véhicule hybride n’est pas un geste anodin étant donné la puissance de charge impliquée ; il est rare en effet qu’à domicile on manipule des charges supérieures à 2 kW !
La prise et le système de recharge associé constituant l’interface avec le réseau électrique, leur choix est crucial pour la sécurité des personnes et des biens.
Fort de son expérience en protection, Schneider Electric s’engage à offrir le plus haut niveau de sécurité et de performance.
La meilleure solution pour protéger les usagers et leurs véhicules est de leur proposer une infrastructure de recharge (prise et mode de recharge) dédiée au véhicule électrique et conforme aux normes en vigueur : mode de recharge selon la norme CEI 61851 - Mode 3 et prise selon la norme CEI 62196 - Type 3. En plus de la sécurité, la prise de Type 3 et la recharge en Mode 3 sont les seules à garantir à la fois l’efficacité, l’évolutivité, l’interopérabilité et l’ergonomie du système de recharge.
En savoir plus
Paroles de clients
Partagez des expériences, des solutions, des réalisations