Solutions
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Sur toutes les mers du monde

                                                                                        L’EPSHOM à Brest

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Quand l’Etablissement principal du service hydrographique et océanographique de la Marine fournit aux marins les cartes et documents nautiques indispensables à leur sécurité, Schneider Electric, lui, fournit à l’EPSHOM les systèmes électriques indispensables à sa continuité de service.

                                                                                            Mois de Novembre à Brest. Dans le port de commerce, le formidable remorqueur de haute mer Abeille Bourbon se tient prêt à intervenir ; les navires militaires se préparent à l’exercice ; au large d’Ouessant, pétroliers et porte-conteneurs suivent le « rail » montant et descendant de la Manche… A bord, tous les marins comptent sur les cartes du SHOM, en toute confiance.
                                                                                        Des cartes élaborées et fabriquées par l’EPSHOM, l’Etablissement principal du service hydrographique et océanographique de la Marine ; 400 personnes, dont 160
                                                                                        militaires, qui fournissent donc l’ensemble des documents nautiques indispensables à la navigation, pour les plaisanciers et tous les professionnels de la mer comme pour les opérations de la Marine nationale. Et lorsqu’une escadre de la « Royale » est dépêchée dans l’une ou l’autre région du monde pour participer à un exercice naval ou assurer la présence de la France lors d’une crise, tout retard, tout risque d’interruption de service est interdit : même à l’époque du « tout électronique », les cartes imprimées font en effet toujours partie des dotations nécessaires à bord de chaque bâtiment. Dans un contexte aussi sensible, la qualité de l’installation électrique et la continuité de service sont bien sûr des priorités pour le site.

                                                                                        Depuis plus de dix ans, Jean-Luc Monot – responsable de l’atelier électricité de l’EPSHOM – apprécie au quotidien la qualité des produits Schneider Electric. Dès 1993 en effet, l’établissement fut équipé d’un système de détection de défaut Vigilhom… Plus récemment, en 2005, Jean-Luc Monot s’est naturellement appuyé sur les conseils de l’équipe Schneider Electric de Brest, menée par Philippe Dupont, pour mettre au point le cahier des charges d’une installation électrique rénovée. L’objectif consistait alors, d’une part, à mettre à niveau l’ensemble de l’alimentation – cellules moyenne tension et tableau général basse tension –, d’autre part à équiper le site d’une supervision permettant la maintenance prédictive et la gestion optimale de l’énergie.

                                                                                        Du poste HTA à la supervision, une solution complète

                                                                                        C’est l’installateur Actemium GTIE, du groupe VINCI, qui a remporté l’appel d’offres et obtenu la commande début 2006. Jacques Le Fur, responsable d’affaire d’Actemium, précise : « Nous avions l’obligation d’enlever et de détruire l’ancien transformateur à pyralène et de refaire totalement le poste d’alimentation. Travaux de génie civil, fourniture d’un poste sec HTA de 800 kVA et d’un TGBT évolutif sous tension avec un indice de service maximum de 333, une cellule de couplage avec le groupe électrogène existant… Tous ces équipements sont dotés d’automates récupérant les positions et les défauts et transmettant les informations à une supervision Isis 3000. Celle-ci permet ainsi de visualiser, à travers plus de 300 points de mesures, les valeurs et les défauts de chaque départ, chaque sous-départ, chaque tableau, les batteries de condensateurs, les onduleurs, etc. Il s’agit d’une solution complète répondant aux exigences très précises du client ».

                                                                                        Gérer l’abonnement EDF, économiser l’énergie 

                                                                                        «Désormais, on voit le démarrage de chaque équipement, que ce soit une machine d’imprimerie, un climatiseur ou l’allumage des appareils de cuisson du restaurant d’entreprise. Toute la vie de l’établissement se traduit graphiquement sur l’écran ». Pour Jean-Luc Monot, les informations offertes par l’Isis 3000 sont d’autant plus importantes que le site a souscrit un abonnement EJP impliquant jusqu’à 22 jours par an de délestage. « Notre groupe électrogène qui prend la relève d’EDF lors des périodes EJP fournit 640 kVA contre 800 kVA avec l’alimentation par le réseau. Il nous faut donc ajuster nos consommations à cette puissance réduite. Avec la visibilité dont nous disposons maintenant, nous pouvons par exemple plus efficacement informer les responsables afin d’étaler dans le temps les démarrages de machines et ainsi écrêter les pointes de consommation. De plus, même dans les périodes ordinaires, la gestion fine de la consommation permet de rester plus facilement dans les limites de notre abonnement EDF et d’éviter les dépassements et les sur-tarifications, ou même d’envisager de réduire notre abonnement en faisant ainsi des économies sensibles».

                                                                                        Optimiser la maintenance

                                                                                        A tout moment, il est possible de visualiser les bus et tous les équipements communicants, de connaître la disponibilité et les consommations d’énergie, les valeurs caractéristiques du courant, l’historique des incidents, les valeurs d’isolement ce qui permet par exemple d’évaluer la dégradation d’un câble et de programmer son remplacement. La mesure des consommations et des coûts atelier par atelier constitue aussi un outil d’évaluation des besoins, de sensibilisation et de responsabilisation de chacun. Un outil de bonne gestion, tout simplement.

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Portfolio

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Cliquer sur une photo pour l'agrandir

                                                                                         
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                        En savoir plus

                                                                                        En savoir plus