Méthodologie d'implémentation (phases principales) :
- Contrat clé en main d'un système électrique complet et d'une connexion de grille électrique
- Système de sécurité
- Contrat de maintenance et d'exploitation sur 20 ans
Présentation de la solution (services, produits, systèmes, architectures...) :

Un contrat clé en main pour la livraison d'un système complet avec conversion et distribution d'électricité photovoltaïque :
- Étude, fourniture et installation d'un système électrique entre les modules solaires et le réseau d'alimentation EDF comprenant des convertisseurs Xantrex
- Contrôle global du projet et coordination entre les partenaires et les sous-traitants
- Mise en service sur site
- Sécurisation du site
- Contrat de maintenance et d'exploitation sur 20 ans Le contrat comprend les opérations de maintenance préventive et corrective, ainsi qu'un engagement sur la disponibilité opérationnelle du parc solaire.
Méthode d'estimation des économies d'énergie (méthodologie, outils...)
Le parc solaire de Vinon a été conçu pour offrir le meilleur niveau de performances, dès son installation, en produisant la plus grande quantité d'électricité possible (en termes de KWh).
Une attention particulière a été accordée au câblage CC, les convertisseurs sélectionnés offrent la meilleure efficacité du marché et les transformateurs minimisent les pertes.
Enfin, le système de surveillance et de contrôle est capable de détecter tous les incidents, aussi mineurs soient-ils