Solutions
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Efficace, rentable et en toute tranquillité

                                                                                        Le contrat maintenance rénovation chez Géosel Manosque

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Pour réaliser un lourd programme de rénovation, Géosel Manosque a souscrit un contrat CMR. Principaux avantages : un financement étalé dans le temps, l’assurance d’une installation performante, la présence du constructeur à ses côtés pendant plusieurs années…

                                                                                         
                                                                                        Excepté la présence discrète de quelques tubes et vannes, difficile d’imaginer ce qui circule sous terre dans les hauteurs boisées de Manosque. Depuis près de quarante ans, Géosel exploite ce site pour le stockage d’hydrocarbures. Gazole, brut, naphta, etc., arrivent par pipeline depuis le port de Lavéra et viennent remplir des cavités salines tandis qu’un deuxième pipeline évacue, selon le principe des vases communicants, la saumure extraite au fur et à mesure de ces mêmes cavités. La stabilité des 26puits de
                                                                                        stockage est en effet garantie notamment par leur remplissage permanent en saumure et/ou en hydrocarbures. Outre Manosque, Géosel gère trois autres sites, tous équipés de stations de pompage.Un troisième pipeline, en cours de construction par la société Sagess, reliera le terminal SPSE de Fos-sur-mer à la station de pompage Géosel de Rognac et au stockage souterrain de Manosque.Dans cette perspective, la logistique Géosel et le stockage souterrain prennent une importance stratégique croissante, avec des répercussions par exemple sur l’installation électrique. Géosel a ainsi entrepris un plan pour la rénovation d’une cinquantaine de cellules moyenne tension Merlin Gerin pour lesquelles les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Comment gérer un investissement aussi lourd tout en assurant la continuité de l’activité ?

                                                                                        Un contrat efficace et rentable

                                                                                         

                                                                                        C’est là qu’intervient Schneider Electric avec une proposition de contrat maintenance rénovation (CMR). Le principe est simple, efficace et extrêmement rentable. Sur deux sites, pendant trois ans pour Lavéra et cinq ans pour Manosque, Schneider Electric assure la maintenance des anciennes cellules HTA puis, à l’issue de cette période, procède à leur remplacement par des équipements MC Set neufs. De plus, Schneider Electric assure pouvoir effectuer les actions correctives avec remise sous énergieen 48 heures. Un engagement sur la qualité de la prestation (maintenance de niveau IV) et sur les délais possible grâce à la parfaite connaissance des matériels ainsi qu’à l’étroite collaboration avec les équipes de Géosel. “Nous avons dû trouver une solution pour chacune des cellules, précise Eric Bruggeman, de Schneider Electric. Par expérience, nous connaissions un certain nombre d’options ; d’autres ont été imaginées conjointement avec Géosel Manosque. Nous nous sommes comportés en partenaires, engagés dans une relation de confiance.”
                                                                                        Parallèlement, un plan classique de remplacement de matériels a été mis en oeuvre sur les sites de Rognac et de La Mède. A cette occasion, quatre anciennes cellules ont été récupérées et rénovées ; elles peuvent être utilisées en secours sur les sites sous CMR.

                                                                                        Une tranquillité d’esprit garantie !

                                                                                         

                                                                                        “Sur bien des points, un CMR est plus avantageux que le remplacement de toutes les cellules à un instant T, constate Ramon Reus, contremaître électricien en charge de ce projet pour Géosel Manosque. Sur le plan financier d’abord, il permet l’étalement de notre investissement pour, au final, un projet qui nous revient moins cher : il est en partie autofinancé par les intérêts générés par nos versements réguliers. En termes de garantie ensuite, si l’on cumule les années sous CMR plus la période habituelle sur le matériel neuf, on bénéficie en réalité de la présence du constructeur et de son expertise pendant six ou sept ans avec une garantie longue durée de notre installation électrique. Le contrat CMR est un gage de tranquillité d’esprit pour l’exploitant !”

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Portfolio

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Cliquez sur les photos pour les agrandir

                                                                                         
                                                                                                 
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                        En savoir plus

                                                                                        En savoir plus