Solutions
 
 
 

Véolia Eau s’offre un diagnostic d’expert

 
 

Consciente des enjeux liés à la sécurité et à la fiabilité de fonctionnement de ses installations et à la qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel, Véolia Eau à Brest est engagée dans une démarche de conseil en maintenance et architecture de communication de ses installations. Elle s’est assuré pour cela des services d’experts Schneider Electric.

    A gauche : L’air vicié subit un traitement de désodorisation qui prévoit trois lavages successifs.
A droite : Hugues Tupin, responsable de l’agence Véolia de Brest.
Véolia Eau assure l’exploitation de deux stations d’épuration à Brest, l’une à Zone Portuaire, l’autre à Maison Blanche, sur le littoral de la rade de Brest. Elles représentent une capacité totale de traitement d’environ 230 000 équivalents-habitants.
Pour gérer l’ensemble des régulations et lisser le plus possible certains débits de fonctionnement des stations d’épuration, plus de 80 % des pompes sont pilotées par des variateurs de vitesse Altivar. La quantité de réactifs nécessaire aux prétraitement et traitement biologiques des effluents, des boues et des odeurs, est ajustée en permanence au débit et à la charge entrant. L’ensemble de l’installation est piloté par quatre automates programmables Premium.
Pour garantir à la fois la maîtrise technique et une maintenance pertinente de ses installations, Véolia Eau a souhaité bénéficier de l’expertise de Schneider Electric au travers d’un diagnostic complet de ses installations d’automatisme. L’offre “d’accompagnement du client sur le parc installé” apporte une expertise sur les technologies en place et un conseil sur les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser un plan de maintenance
optimum. “Nous avions un double objectif, précise Hugues Tupin, le responsable des installations de l’agence de Brest. Nous devions nous assurer que l’installation répondait aux règles de l’art, notamment en matière de réseaux de communication, et nous souhaitions être conseillés pour organiser une maintenance similaire sur les deux sites.”

Un gage de fiabilité et un message fort à l’attention des collectivités locales

Dans un premier temps, les experts Schneider Electric ont réalisé un état des lieux des équipements et ont qualifié les besoins de maintenance pour sécuriser l’installation. Un rapport d’analyse a été remis au client, indiquant le contexte, la méthode, les relevés et des préconisations sur les différentes actions à envisager. “Sur le site de Maison Blanche, poursuit Hugues Tupin, nous avons simplement modifié la position d’un câble Fipio et prévu un boîtier de secours Asi pré-programmé. Un stock de première urgence de pièces de rechange, commun aux deux sites, a été approvisionné pour les éléments les plus sensibles. Il est complété par un contrat garantissant la disponibilité sous 24 et 48 heures d’autres pièces définies selon la criticité du process.”
A l’issue de cette première réflexion sur ces deux installations, Véolia envisage d’appliquer cette même démarche à d’autres sites du périmètre de l’agence de Brest, plus modestes ou plus anciens, pour les moderniser. “Cette expertise d’un constructeur, d’un industriel expert, est un gage de fiabilité pour le fonctionnement et la maintenance des installations. De plus, le fait d’appliquer une démarche unique sur nos différents sites afin de sécuriser le process est un message fort à l’attention des collectivités locales” conclut Hugues Tupin.

 
 
 

Portfolio

 
 

Cliquer sur la photo pour l'agrandir

 
  
 
 
 

Environnement

Compte tenu de l’environnement de la station d’épuration de Maison Blanche, implantée dans la rade de Brest, l’installation ne doit générer aucune odeur.

L’air vicié subit un traitement de désodorisation très performant. Les odeurs sont confinées et aspirées dans les locaux de prétraitement et de traitement des boues. L’ensemble du bâtiment est en dépression. L’air est traité lors de trois passages successifs dans des tours de lavage (débit 34 000 m3/h).

 
 
 
 
 
 

Chiffres Clés

A propos de Maison Blanche la zone portuaire de Brest.

Station d’épuration de Maison Blanche

  • Capacité de traitement :60 000 équivalents-habitants
    Débit de référence :1 350 m3/h
    Pompage : 4 pompes de 450 m3/h

Brest Zone Portuaire
      Capacité de traitement : 170 000 équivalentshabitants
      Débit de référence :3 500 m3/h

 
 
 
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

 

Démarche d'efficacité énergétique pour l'industrie et les infrastructures : Energy Action

Identifiez des potentiels d'économie d'énergie sur toutes les utilités de votre site (vapeur, air comprimé...)

 
 
 
 

Point de vue de l’exploitant

Christophe Allain, responsable du site de Maison Blanche

“Cette démarche favorise une meilleure prise en main de l’installation. L’analyse met en évidence la nécessité d’assurer une maintenance rigoureuse et régulière des équipements d’automatisme et de variation de vitesse, dont les technologies évoluent très vite. De plus, au contact des experts Schneider Electric et grâce à un dialogue constructif avec l’installateur, nous avons pu recenser les besoins de formation de chacun ; nous possédons aujourd’hui davantage de compétences pour communiquer avec les industriels, nous avons élargi notre savoir-faire métier.”