Solutions
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Une solution standard pour gérer la pression

                                                                                        Co-développement avec Véolia Eau

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Dans le cadre d’une démarche de co-développement, Schneider Electric a conçu avec Véolia Eau une solution standard, livrée clé en main, pour le contrôle commande de stations de surpression.

                                                                                           

                                                                                        Véolia Eau gère quelque 2 000 stations de surpression en France. La vocation de ces stations consiste à garantir la pression de l’eau 24h/24, 7 jours sur 7, à l’ensemble des usagers, tout en assurant par exemple un fort débit aux pompiers en cas d’incendie mais aussi en s’adaptant aux demandes restreintes durant la nuit, période de faible consommation.

                                                                                        Pour garantir à ses clients une continuité et une qualité de service tout en maîtrisant les coûts d’exploitation, Véolia Eau

                                                                                        a réfléchi avec Schneider Electric à une solution pour standardiser ses stations de surpression.
                                                                                        « Jusqu’alors, nous disposions d’un parc d’équipements hétérogènes et les coûts d’intervention sur site ainsi que la gestion des pièces de rechange nous revenaient très cher. Nous souhaitions uniformiser le contrôle commande des stations pour gagner en productivité, explique Jean-Luc Million de la direction technique Véolia Eau. Parmi les solutions qui nous intéressaient figuraient la télégestion pour limiter les déplacements de nos équipes et gagner en temps d’intervention, ou encore l’optimisation de la gestion des pièces de rechange. Nous nous sommes naturellement adressés à Schneider Electric avec qui nous travaillons depuis longtemps, dont nous connaissons la fiabilité des produits, qui présente de solides références dans le secteur de l’eau et qui possède cette capacité à industrialiser une solution répétitive. »

                                                                                        Un atout supplémentaire : la connaissance des métiers de l’eau

                                                                                        En regard des besoins exprimés, Schneider Electric a défini, avec Véolia Eau Normandie, les fonctions métiers attendues et a proposé une solution de contrôle commande prête à poser pour gérer les pompes de surpression. Une réponse globale et compacte. « Fort de notre connaissance des métiers de l’eau, nous avons conçu une solution à base d’automatismes intelligents embarqués dans le variateur de vitesse, précise Michel Pellet, chargé d’affaires chez Schneider Electric. Composée de deux à cinq pompes d’une puissance comprise entre 5,5 et 22 kW, cette solution peut être mise en œuvre selon la même démarche, avec le même programme et le même automatisme, dans les 2 000 stations de Véolia Eau. Le modèle, standardisé, s’applique de façon systématique. »

                                                                                        Un constructeur engagé

                                                                                        La station de Ménilles, dans l’Eure, a été choisie comme site pilote afin de tester et de finaliser la solution avant de la déployer sur tout le territoire. Elle donne aujourd’hui entière satisfaction à Véolia Eau : « nous sommes parvenus à concevoir des installations standardisées dont la sûreté de fonctionnement est garantie par le constructeur. De plus, grâce aux outils de conduite homogènes et au développement de la télégestion, nous pouvons réduire les interventions de maintenance ; un avantage important car nous ne disposons pas d’équipes permanentes sur site. Enfin, les équipements sont livrés prêts à monter ce qui facilite grandement la tâche de nos techniciens. » Et Jean-Luc Million de conclure : « l’implication de Schneider Electric sur ce type de co-développement porte sur l’aspect fonctionnel et non sur le contenu des armoires. Ainsi, les évolutions de gamme des variateurs de vitesse par exemple, et ici plus précisément le passage de l’Altivar 38 à l’Altivar 61, sont pour nous totalement transparentes. C’est innovant et c’est précisément le type d’engagement qu’attendent les grands groupes comme Véolia Eau de la part des constructeurs.»


                                                                                        Pour en savoir plus

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Portfolio

                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Cliquer sur une photo pour l'agrandir

                                                                                         
                                                                                                
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Un « variateur solution surpression »

                                                                                        La mise en œuvre de la solution conçue pour les stations de surpression de Véolia Eau répond à de nombreux critères en faveur d’une meilleure productivité.

                                                                                        • une solution identique quels que soient le nombre et la puissance des pompes,
                                                                                           la disponibilité de l’équipement grâce à la redondance,
                                                                                           la performance de la régulation de pression,
                                                                                           l’optimisation du rendement économique global de l’installation,
                                                                                           la visibilité de fonctionnement.
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

                                                                                        Quels bénéfices pour l’utilisateur ?

                                                                                        La standardisation des équipements apporte :

                                                                                        • des coûts d’investissement optimisés,
                                                                                          une mise en service rapide,
                                                                                          une facilité de maintenance et des coûts d’exploitation maîtrisés,
                                                                                          la pérennité de l’installation garantie par Schneider Electric.

                                                                                        La performance et la sûreté de fonctionnement se traduisent à travers : 

                                                                                        • une régulation optimale quelle que soit la demande,
                                                                                          une optimisation du rendement économique,
                                                                                          la visibilité de fonctionnement,
                                                                                          la fiabilité et la disponibilité des équipements.
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                         
                                                                                        En savoir plus

                                                                                        En savoir plus 

                                                                                         

                                                                                        Economies d'énergie pour les applications de pompage et ventilation

                                                                                        pompes ventilateurs