Énergie électrique
Le Méridien Montparnasse (Paris)Modernisation et amélioration technique de l'hôtelI. Contexte du projet
Les principales requêtes du client pour la rénovation étaient les suivantes :
II. Mise en oeuvre de la solution
Schneider Electric, qui a l’habitude de répondre à ces conditions spécifiques, a été en mesure de proposer les équipements adaptés et d’en garantir la certification. Afin de se conformer aux normes relatives aux immeubles de grande hauteur de la ville de Paris, l’architecture a été prévue pour garantir un niveau de disponibilité élevé, ce qui était la principale préoccupation du client. Pour pouvoir atteindre ce niveau élevé de disponibilité, les solutions suivantes ont été mises en oeuvre :
La solution retenue assure à l’hôtel Le Méridien Montparnasse une distribution électrique permettant la maintenance tout en assurant l’exploitation grâce à des composants et des circuits redondants permettant d’acheminer l’énergie de différentes façons vers les charges.
2 - Impact
III. Architecture de distribution électrique de l'hôtel Le Méridien Montparnasse
IV. Offre Complète de distribution d'énergie et services
Le défi de la continuité de fonctionnement pendant la remise à neuf a été relevé grâce à la flexibilité de l’architecture, laquelle permet de remplacer les tableaux moyenne tension tout en alimentant l’hôtel en énergie grâce à la génération locale des groupes électrogènes. De plus, la redondance était primordiale pour le remplacement des tableaux basse tension. V. Résultats
|