Solutions
 
 
 

L’énergie d’Internet

Data-center Telehouse

 
 

En plein cœur de Paris sont discrètement hébergés les serveurs des plus grandes banques et de bon nombre d’entreprises du CAC 40. Ce site de Telehouse France a obtenu en 2006 “l’Oscar de la sécurité” qui récompense à la fois un dispositif anti-intrusion draconien et une absolue disponibilité de l’énergie électrique.

 

 


Architecture de distribution électrique, produits, services… Le site est exemplaire du triptyque proposé par Schneider Electric pour les applications les plus critiques.

Depuis sa création en 2002, ce centre d’hébergement Telehouse a choisi Schneider Electric pour l’ensemble des composants majeurs de son installation électrique. Aménagés par étape, les 16 000 m2 du bâtiment, dont 8 000 m2 de surface utile louée aux clients, ont été dotés d’équipements capables d’offrir aux 250 “colocataires” un environnement totalement sécurisé.

Redondances en séries

De bout en bout, la redondance “N+1”, et souvent “N+N”, est le maître mot de l’architecture : il existe au moins un secours à chaque niveau de l’installation. L’alimentation EDF par exemple est assurée par deux câbles dédiés de 10 MW provenant de deux sous-stations différentes. Si le premier est coupé, trois secondes suffisent pour basculer automatiquement sur le deuxième. Et, au cas où les deux alimentations EDF seraient défaillantes, les cellules de couplage passeraient en quelques secondes le relais aux six groupes électrogènes de 2 MW chacun, dont un en secours des cinq autres. Maintenus chauds en permanence, ils sont capables de monter en puissance en moins de 15 secondes ; laps de temps pendant lequel les onduleurs garantissent la continuité de service.
Les alimentations par barres de chaque demi étage, de chaque salle et de chaque rack, avec des tableaux divisionnaires haute qualité placés au plus près des besoins, sont elles aussi entièrement redondantes. Chaque prise, chaque tableau, est doté de son propre disjoncteur au niveau des TGAHQ. “En termes de service également, la qualité intrinsèque des produits et la capacité de Schneider Electric à s’intégrer dans nos projets ont été de véritables facteurs de différenciation, déclare Olivier Caron, directeur des opérations de Telehouse France. Ainsi, l’outil de supervision permet de surveiller des dizaines de milliers de points de contrôle avec une focalisation sur les fondamentaux et, en cas de défaut, l’appel automatique des portables des équipes techniques disponibles 24/24.”

Une extraordinaire densité d’énergie

L’énergie requise par certains serveurs informatiques atteint aujourd’hui 5 kVA par m2 ! Une telle densité d’énergie sur plusieurs milliers de mètres carrés exige un savoir-faire très spécifique et des investissements considérables pour l’alimentation électrique comme pour la climatisation au point de devenir aujourd’hui un véritable “point bloquant” pour le développement des services informatiques des entreprises. Pour Olivier Caron, “les perspectives du marché sont donc excellentes à condition de nous préoccuper dès maintenant, avec Schneider Electric, sur la façon de faire encore plus et encore mieux”.