Solutions
                     
                     
                     

                    L’essentiel est invisible pour les yeux…

                    Poste enterré moyenne tension

                     
                     

                    Pour la première fois en France, Schneider Electric, via sa filiale Sapem, a réalisé un poste préfabriqué HTA/BT enterré pour un client privé : le théâtre de la ville du Puy-en-Velay.

                      Depuis quelques années, la ville du Puy-en-Velay (43) connaît d’importants travaux d’aménagement et d’embellissement. Implantée dans le sud-est du Massif central, elle détient plusieurs atouts qui en font une destination prisée des touristes, en particulier des marcheurs en route vers Saint-Jacques de Compostelle qui admirent au passage sa cathédrale inscrite au patrimoine de l’Unesco. Parmi les garants du patrimoine précisément, les Architectes
                    des Bâtiments de France suivent de près les travaux initiés dans les différents quartiers. Ce sont eux qui ont orienté les responsables du théâtre de la ville vers un choix de poste préfabriqué enterré pour alimenter le bâtiment en électricité en remplacement d’un poste de distribution HTA/BT maçonné devenu insuffisant en termes de puissance . Objectif : intégrer discrètement cet équipement dans son environnement, en l’occurrence le théâtre classé Monument historique et un espace alentour relativement étroit.

                    Totale discrétion

                    La solution proposée par Schneider Electric, et mise en œuvre par sa filiale spécialisée Sapem, a séduit par sa compacité. « C’est la première fois que nous réalisons un poste préfabriqué enterré pour un client privé, précise Raymond Charbonnier, chargé d’affaires chez Sapem. Nous avons cependant une référence comparable dans le secteur public à Perpignan, conçue pour le compte d’EDF et répondant donc à des normes différentes. Dans les deux cas, nous avons été confrontés à la même exigence : proposer un poste qui, une fois installé, soit quasi invisible. Dans le cas du Puy-en-Velay, les travaux en cours dans le centre ville ont paradoxalement facilité la pose de ce poste préfabriqué, la grue et le camion mobilisés pour le transport se fondant parmi les autres engins de chantier. A Perpignan, le poste a été enterré dans un parc abritant de gros platanes. Nous sommes intervenus de nuit, là aussi avec une grue, après avoir élagué quelques arbres et coupé la circulation aux abords du site. »
                    Aujourd’hui, sur la place du théâtre du Puy-en-Velay, seule une grille trahit la présence du poste enterré. « Face aux demandes croissantes d’inscrire le plus harmonieusement possible dans l’environnement ces équipements, ce type de solutions est appelé à se développer », prédit Raymond Charbonnier.

                     
                     
                     

                    Portfolio

                     
                     

                    Cliquer sur une photo pour l'agrandir

                     
                            
                            
                            
                         
                     
                     
                     

                    La solution technique

                    Le poste enterré sous la place du théâtre du Puy-en-Velay se compose d’une enveloppe béton répondant aux critères d’étanchéité en vigueur pour ce type de structure.

                    Une grille sur le dessus permet au transformateur de « respirer ». Des bacs de récupération évitent que l’eau ne pénètre à l’intérieur : une fois récupérées, les eaux pluviales sont dirigées soit vers les égouts d’eau pluviale, soit vers un puit perdu, comme c’est le cas à Perpignan en raison de l’éloignement des canalisations et de leur localisation peu favorable, en pleine avenue.
                    Ces postes HTA/BT enterrés ont été réalisés par Schneider Electric Madrid puis ont fait l’objet d’une adaptation pour la mise aux normes d’EDF. Ils ont ensuite été équipés à l’usine Sapem de Chambéry. Le poste du Puy-en-Velay contient un transformateur de 630 kVA, une cellule moyenne tension de type RM6 et un disjoncteur BT.
                    Pour les interventions ultérieures, une trappe sur le dessus du poste permet d’accéder directement aux divers équipements. Mieux vaut prévoir toutefois de bonnes conditions météo ou l’installation préalable d’une tente pour protéger les équipements.

                     
                     
                     
                     
                     
                     

                    Sapem, le spécialiste des postes HTA/BT

                    C’est la filiale chambérienne Sapem qui réalise les postes d’extérieur préfabriqués (PSS, Biosco, Bocage, livrés clé en main, prêts à raccorder) et les postes « spéciaux » de marque Merlin Gerin.

                    Raymond Charbonnier, chargé d’affaires chez Sapem, distingue plusieurs catégories de postes spéciaux :

                    • les postes abonnés complexes, intégrant l’ensemble des matériels conçus par Schneider Electric : cellules, transformateurs, tableaux BT, gaines à barre, onduleurs, compensation d’énergie, etc.
                    • les postes multimodules, assemblage de plusieurs postes équipés et testés en atelier, démontés et réinstallés sur site. A ce jour, le plus grand poste de ce type (108 m2) a été installé au Port autonome de Fos-sur-Mer (lien vers article Diagonales n°7)
                    • les postes de distribution mixtes : distribution publique + abonnés
                    • les postes entalutés dont n’est visible que la face avant et dont les parois insérées dans le talus sont renforcées et possèdent, en plus, une étanchéité usine. Sur la face avant, ces postes peuvent recevoir un habillage de bois ou de pierre, comme le calcaire granit très utilisé en Tarentaise. Sur le toit, les paysagistes peuvent compléter avec des rochers, de la terre végétale, des arbustes…
                    • les postes pour les auto-transfos destinés à EDF et à RTE. Très hauts, ils sont dotés d’un toit amovible pour glisser le transformateur à l’intérieur.
                     
                     
                     
                      
                     
                    En savoir plus

                    En savoir plus