Solutions
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Installation tout schuss !

 
 

Ensemble monobloc Trilogie

Salle multisport, aquaclub, espace forme et bien-être… Afin d’enrichir son offre de loisirs à l’attention des vacanciers, la station des Menuires vient de se doter d’un centre sportif de 4 500 m2. Pour l’alimenter, l’installateur Gem Elec Savoie a choisi une solution simple et rapide à mettre en oeuvre : l’ensemble monobloc Trilogie.

  “Trilogie intéresse tout particulièrement les professionnels peu habitués à intervenir sur des installations en tarif vert, plutôt spécialistes du résidentiel et du tertiaire, mais qui doivent répondre à ce type de demandes, émanant de clients fidélisés, de façon ponctuelle, précise Vincent Le Grand, responsable de cette offre chez Schneider Electric. Ne mettant pas en oeuvre au quotidien des équipements de moyenne tension, ils doivent toutefois être en mesure de prendre des chantiers de forte puissance avec des infrastructures plus conséquentes.
Dans ce cas, l’offre packagée Trilogie est idéale puisqu’elle leur permet de réaliser une installation en toute simplicité.”
Autre type d’application tout indiquée pour Trilogie, les sites industriels n’autorisant que des temps de coupure d’alimentation électrique très brefs. “Avec cet équipement prêt à raccorder, il est possible de planifier une installation en trois heures montre en main, confirme Vincent Le Grand. C’est un argument de poids sur les sites sensibles.
 
 
 

Focus technique

Trilogie se raccorde au réseau de distribution publique HTA dans le respect de la norme NF C 13-100 et alimente un transformateur de 250 à 1 250 kVA sur réseau 20 kV (250 à 1 000 kVA sur réseau 15 kV).

Le pack monobloc peut être complété par des accessoires : kit complet C 13-100 (accessoires de sécurité, comparateurs de phase et fusible de rechange), liaisons HTA standardisées, détecteurs de défaut.

 
 
 
 
 
 

Parole d’installateur

"Plusieurs éléments nous ont convaincus de choisir Trilogie pour le centre sportif des Menuires. "

"D’abord, un coût attractif par rapport à une solution classique composée de trois cellules SM6. Ensuite, la garantie constructeur : étant donné le savoir-faire de Merlin Gerin, la compétence technique sur ce type d’équipement ne fait aucun doute ; avec l’offre packagée, on bénéficie d’une prestation d’usine pour le montage, ce qui représente un service supplémentaire.
De plus, le gain de temps est indéniable, et cela dès la livraison du poste puisque même sur un site nécessitant un héliportage une seule rotation suffit. De plus, lors du montage, nous n’avons plus qu’à raccorder les têtes de câbles.”

Thierry Matencio, Gem’Elec Savoie 

 
 
 
  
 
En savoir plus

En savoir plus