Solutions
                     
                     
                     

                    Le bâtiment intelligent par excellence

                    Electropole

                     
                     

                    Le centre de recherche Schneider Electropole rassemble 1 000 chercheurs et ingénieurs chargés de développer automates et systèmes de contrôle commande courants forts. Avec une architecture qui fait la part belle à la lumière et la mise en œuvre de solutions TAC Satchwell, Electropole est aussi une superbe vitrine des technologies du groupe en matière de gestion technique du bâtiment.

                        Electropole, implanté à Eybens (38),  a pour vocation de regrouper en un lieu unique toute la chaîne des métiers concourant à l’élaboration d’un projet, depuis la R&D jusqu’au marketing en passant par l’industrialisation, la qualité, la gestion… L’architecture elle-même du site – 33 500 m2 au milieu d’un terrain de 8 hectares – facilite les échanges grâce à une vaste rue couverte qui distribue l’ensemble des espaces. Le bâtiment fait largement appel aux énergies renouvelables : éclairage naturel privilégié, capteurs solaires thermiques en toiture pour fournir l’eau chaude
                    sanitaire, panneaux photovoltaïques intégrés aux auvents pare-soleil, centrale de traitement d’air alimentée par des pompes à chaleur… Bien que Schneider Electric ne soit pas présent dans ces domaines, ces équipements témoignent pourtant de la capacité du groupe à construire une solution de gestion technique du bâtiment (GTB) globale et parfaitement cohérente : les ventilateurs des centrales de traitement de l’air sont ainsi pilotés par des variateurs Altivar Telemecanique et les vannes trois voies, de même que les sondes de température extérieures, sont fournies par TAC Satchwell. Cette division de Schneider Electric, spécialisée dans les automatismes du bâtiment, a en effet été choisie pour doter le site d’un système complet de gestion intégrant non seulement le pilotage de la ventilation, du chauffage et de la climatisation, mais aussi celui de tous les processus de sécurité contrôle d’accès, vidéo surveillance et surveillance technique d’Electropole.

                    Tous les processus techniques intégrés 

                    Chaque zone – laboratoires comme espaces tertiaires – est équipée de produits TAC communiquant par réseau Ethernet TCP/IP via le protocole LonWorks et intégrés dans le système de gestion centralisée du bâtiment. Environ 2 000 « points LON » sont ainsi répartis sur l’ensemble du site.
                    Chacune des 950 cassettes de ventilation est par exemple munie d’un automate TAC Xanta assurant le pilotage précis des températures et de la ventilation en fonction de l’utilisation de chaque espace. Toutes les variables sont configurées et peuvent être ajustées à l’aide du logiciel Manta. Des interfaces ZS100 autorisent cependant l’utilisateur à prendre la main momentanément sur le système, pour modifier par exemple la température de consigne. L’éclairage est, lui, piloté par des contrôleurs
                    dédiés, connectés au réseau Lonworks, dont les informations, ainsi que celles fournies par les automatismes de contrôle d’accès, sont également gérées par le poste de supervision équipée du logiciel Vista. Quant aux caméras de vidéo-surveillance, elles transmettront prochainement leurs images IP à ce même système de supervision Vista couvrant l’ensemble de la GTB…
                    Bâtiment intelligent, Electropole bénéficie ainsi d’une solution efficace qui optimise la consommation d’énergie tout en offrant convivialité et sécurité.

                     
                     
                     

                    Portfolio

                     
                     

                         
                         
                     
                     
                     

                    TAC Satchwell

                    L’offre globale de Schneider en GTB

                    Après avoir successivement racheté la société suédoise TAC, puis Andover Controls, Invensys avec les automates Satchwell, Integral Technologies spécialiste américain du contrôle d’accès et du pilotage des caméras vidéo, Schneider Electric a placé ces activités sous la bannière TAC , la nouvelle division Building Automation du groupe en France.

                     
                     
                     
                      
                     
                    En savoir plus

                    En savoir plus 

                     
                     
                     
                     

                    La maîtrise des trois principaux protocoles de communication terrain

                    Les marques réunies au sein de TAC sont spécialisées notamment en fonction des trois bus de terrain les plus utilisés en Europe.

                    Alors que TAC se focalise sur LonWorks, Andover Controls se consacre à l’univers BACnet avec un accent mis sur le contrôle d’accès tandis que Merten (autre filiale de Schneider Electric, complémentaire à la division TAC) propose ses solutions sous KNX. Le système de supervision TAC Vista assure l’interopérabilité, notamment entre les équipements sous LON et sous BACnet.

                     
                     
                     
                     
                     
                     

                    Electropole en chiffres

                    • 33 000 m2 couverts dont 7 000 m2 de laboratoires
                    • 1 000 collaborateurs dont 600 ingénieurs et chercheurs
                    • 6 départements produits
                    • 40 projets à l’étude