Solutions
 
 
 

Canalis KDP occupe l'hémicycle

Conseil régional Paca

 
 

Séduit par la canalisation souple Canalis KDP dans des applications d’éclairage, le bureau d’études Technov la détournée à des fins de distribution électrique. Une solution qui fait l’unanimité dans l’hémicycle du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

    Communiquer par visio ou téléconférence est aujourd’hui courant dans les entreprises qui, dans un souci d’efficacité, de rapidité et de rentabilité, ont parfaitement intégré les nouvelles technologies dans leur mode de fonctionnement. Il en va de même pour les instances politiques dont les bâtiments s’équipent de moyens innovants pour la transmission des informations. L’hémicycle de la Région Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur), à Marseille, en est un exemple significatif. Il vient de subir d’importants travaux de modernisation, notamment

au niveau des postes de chaque élu. "Un chantier techniquement intéressant, soulignent Jérôme Disdier et Gilles Dubost du bureau d’études Technov. En particulier sur l’aspect connectique rapide destinée à alimenter des équipements (moniteurs vidéo LCD, système de vote, etc.) intégrés dans des meubles décoratifs."

Et, pour bien faire comprendre les enjeux de ces travaux, Jérôme Disdier explique "qu’une assemblée plénière du Conseil régional, c’est un peu comme une émission de télévision en direct. Le Président anime les débats, l’assesseur gère les demandes de parole des conseillers, le réalisateur filme la séance et cadre les différents orateurs lors de leurs interventions. Pour cela, il doit pouvoir anticiper la prise de parole en étant parfaitement coordonné avec l’assesseur." Autre objectif majeur des travaux engagés ces derniers mois : garantir l’intégrité du vote des conseillers et permettre de restituer rapidement les résultats. "La structure et la taille d’un hémicycle ne permettent pas toujours d’isoler les différents partis, poursuit Jérôme Disdier. Il peut ainsi arriver que les représentants de deux tendances opposées soient assis côte à côte. Difficile dans ces conditions, et avec les moyens de vote traditionnels, de s’assurer qu’un conseiller n’a pas profité d’une absence de son voisin pour faire doublement entendre sa voix !"
Initialement tenté par un projet de biométrie avec reconnaissance des élus par planche tactile ou système de code, le bureau d’études Technov a rapidement opté pour une solution plus simple afin de réduire les délais de réalisation – déjà serrés – et de consacrer le temps nécessaire à la formation des élus à leur nouveau poste de travail.
C’est à ce stade de l’histoire qu’intervient la canalisation préfabriquée souple Canalis KDP Merlin Gerin, choisie pour l’alimentation électrique de tous les écrans vidéo et des prises de courant. “Nous connaissions déjà ce produit dans son application éclairage ; en revanche, nous sommes le premier BE à l’avoir préconisé pour la distribution électrique. Un choix idéal pour répondre à des contraintes de délais et d’évolutivité comme c’était le cas pour le bâtiment du Conseil régional. En outre, côté technique, les postes informatiques sont dotés d’un produit connecteur GST 18 I3 qui fonctionne bien avec la canalisation Canalis KDP”.
Fin septembre, les élus de la Région Paca ont pris possession de leurs nouveaux postes de travail… à la pointe de la technologie.

 
 
 

Parole d’installateur

Michel Chaumery, l’installateur qui a mis en oeuvre la canalisation Canalis KDP dans l’hémicycle du Conseil régional Paca, partage l’enthousiasme du bureau d’études Technov.

Parole d’installateur

Canalis KDP est un produit souple dans les deux sens du terme. D’une part, le cheminement s’adapte à l’architecture du bâtiment ce qui était très pratique dans le cas de l’hémicycle du Conseil régional qui comporte des piliers et nécessite de réaliser des virages. Nous avons déroulé quatre tourets de 192 mètres en un temps record et avec une réelle facilité de pose. Nous avons opté pour un pas de dérivation d’1,50 m. D’autre part, c’est une solution très évolutive qui autorise des modifications ultérieures sur l’installation. Et on sait déjà que de nouveaux travaux (réhabilitation architecturale) seront réalisés l’an prochain dans ce bâtiment. Avec Canalis KDP, on peut enlever n’importe quel élément très simplement : on déclipse, on change, on reclipse sans aucune remise en cause de l’installation. Autre avantage : la possibilité de placer plus de prises. C’était une demande du client sur ce chantier où on en a installées environ 500 ”.

 
 
 
 
 
 

Vocation initiale : l’alimentation de l’éclairage

La canalisation électrique préfabriquée souple Canalis KDP est à l’origine dédiée à l’alimentation de l’éclairage dans les bâtiments tertiaires et industriels dont les luminaires sont supportés par la structure (faux plafonds, charpentes, dalles béton).

Vocation initiale : l’alimentation de l’éclairage

Afin de satisfaire à la plupart des configurations du bâtiment, plusieurs versions sont proposées avec six pas de dérivation au choix : 1,20 m, 1,35 m, 1,50 m, 2,40 m, 2,70 m, 3 m. Conformément aux normes en vigueur dans les immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP), l’ensemble de l’offre Canalis KDP est aujourd’hui dépourvue d’halogène
(1) et garantit ainsi, en cas d’incendie, l’absence d’émission de fumées noires et toxiques et de dégagement de particules.
(1) composant du PVC pouvant être utilisé comme isolant.

 
 
 
  
 
En savoir plus

En savoir plus