Société et Carrières
                       
                       
                       

                      Histoire de la marque Sarel

                       
                       

                      1956 : naissance de Sarre Union Electrique : Sarel

                      Depuis 1956, la vocation de Sarel est de concevoir, produire et vendre des systèmes d’enveloppes pour protéger physiquement et installer des équipements pour les automatismes industriels, la distribution électrique et les réseaux VDI, dans toutes les conditions d’environnement.

                      1984 : Sarel devient pôle de compétence Enveloppes Universelles de Schneider Electric

                      • En 1984, la société Sarel Appareillage Electrique rejoint Schneider Electric, suivi en 1986 par la société espagnole Himel (Hispano Mecano Electrica) et en constituent le pôle de compétence Enveloppes Universelles.
                      • Sur toutes ses gammes de boîtes industrielles, coffrets, armoires, cellules et pupitres, dans ses différentes matières : acier, acier inoxydable, polyester et thermoplastie ou sur ses appareillages, boîtes et accessoires d’installation, la marque SAREL se positionne parmi les leaders mondiaux de son domaine et s’affirme comme le spécialiste de l’étanche.
                      • Dans ses deux usines françaises, comme dans ses deux usines espagnoles, la qualité est un axe privilégié de la politique industrielle de Sarel. Elle se traduit par la certification ISO 9001 pour la conception, la fabrication et la distribution des produits et la certification ISO 14001 pour la protection de l’environnement.
                      • Réparties sur quatre sites, d’une surface totale de 55 000 m2, les activités industrielles sont traitées dans des ateliers distincts. Chacune d’entre elles intègre des lignes de production dédiées avec des fonctions et équipements de production spécifiques :
                        - Tôlerie : tôlerie, peinture et emballage sont en flux tendu, intégrant les technologies de poinçonnage, découpe laser, panneautage, pliage et soudage avec dépose de joints en polyuréthane selon un procédé breveté.
                        - Injection et extrusion des plastiques : moulage bimatière et trimatière, organisation par îlots de production, machines d’assemblage automatique.
                        - Tôlerie inox, brossée et microbillée
                        - Transformation de thermodurcissables : compression à chaud du polyester SMC renforcé de fibres de verre.
                      • L’offre de Sarel est constituée de :
                        - produits standard : boites industrielles, coffrets, armoires et pupitres, en acier peint, acier inoxydable ou matières plastiques
                        - produits configurés, dérivés du standard : couleurs spéciales, trous à la demande, montage d’accessoires
                        - produits spécifiques, co-développés avec nos clients : dimensions hors standard, finitions spéciales, accessoires sur mesure, intégration thermique, habillages et configuration à la carte

                      2009 : La marque Sarel devient Schneider Electric

                      En 2009, la marque Sarel devient Schneider Electric ; Le nom change, mais la mission ne change pas : spécialiste des enveloppes universelles et de l’étanche.
                      Entre novembre 2009 et fin 2010, l’ensemble des produits aura migré sous marque Schneider Electric : emballages, marquage produits ;
                      La force de vente Sarel devient spécialiste Enveloppes Universelles de Schneider Electric. Vos interlocuteurs habituels restent les mêmes.

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                      Sarel devient Schneider Electric

                      Les produits sous marque Schneider Electric


                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                        
                       
                      En savoir plus

                      En savoir plus 

                      Médiathèque