Développement durable & Fondation
                                             
                                             
                                             

                                            La force de la Fondation : son réseau de délégués

                                            La structure en réseau de la Fondation est un moyen original et très adapté pour engager un mécénat de proximité, humain et dans la durée. Il permet aussi de renforcer la vitalité des personnes qui s'engagent.
                                             
                                             

                                            Dans chaque site , le choix des délégués est effectué sur la base d'un volontariat reconnu et « officialisé » par une lettre de nomination signée par le responsable du site et celui de la Fondation pour une durée de deux ans. Aujourd'hui la Fondation compte 200 délégués à travers le monde (hors France, il est courant qu'un délégué représente 2 ou 3 sites et qu'il anime l'équipe des correspondants de son pays) pour une mission qui consiste à:

                                            • Sélectionner une association dédiée à l'insertion des jeunes et faire vivre ce partenariat
                                            • Bâtir des événements locaux adaptés à la culture du pays pour mobiliser au mieux les salariés
                                            • Informer les salariés de l'activité de la Fondation sur leur site.
                                              
                                             
                                            En savoir plus

                                            En savoir plus 

                                            Goodies

                                             

                                            Presse

                                             

                                            Médiathèque