Développement durable & Fondation
                                           
                                           
                                           

                                          Création d’entreprises

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                          Soutenir 500 entrepreneurs de la  base de la pyramide* dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité

                                          Baromètre Planète & Société [2009-2011]
                                           
                                           

                                          * Programme BipBop 

                                          Les populations de la base de la pyramide vivent avec moins de 3 000$ par an en parité de pouvoir d’achat. Schneider Electric aide les entrepreneurs à devenir artisans électriciens, installateurs ou professionnels spécialisés dans l’accès à l’énergie. Le Groupe apporte un financement et un accompagnement technique et commercial via des partenariats avec des organisations spécialisées dans l’aide à la création d’entreprises et de microcrédits.

                                          L’accès à l’électricité est le début du développement économique et social. Cet accès et la maintenance des équipements nécessitent un savoir faire professionnel pour garantir le fonctionnement optimum de ces installations. Il s’agit donc de favoriser la création d’entreprises ou d’activités professionnelles dans ce domaine. Créer une activité artisanale nécessite un minimum d’équipements, donc de financements, auxquels n’ont généralement pas accès les populations concernées.

                                          Schneider Electric se donne pour ambition de :

                                          • susciter la création d’entreprises dans ces domaines d’activité par les populations de la base de la pyramide. Cette population peut être au préalable formée dans le cadre de programmes auxquels participe Schneider Electric. Ainsi, le Groupe participe à la formation et la création d’activités dans ce domaine.
                                          • favoriser le développement économique de ses clients.

                                          Sponsor
                                          Pilote
                                          Directeur du développement durable
                                          Directeur de l’entreprenariat (programme d’accès à l’énergie)
                                          Périmètre Managers dédiés au programme BipBop et managers des pays concernés
                                          Calcul Nombre de créateurs d’entreprises soutenus
                                          Reporting Semestriel
                                          creation d'entreprise
                                            
                                           
                                          En savoir plus

                                          En savoir plus