Développement durable & Fondation
                                           
                                           
                                           

                                          Economie circulaire

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

                                          Mettre en place des filières de récupération du SF6 dans 10 pays

                                          Baromètre Planète & Société [2009-2011]
                                           
                                           

                                          Schneider Electric développe en 3 étapes des offres de récupération des appareils contenant du SF6 qui arrivent en fin de vie :

                                          • Les pays concernés localisent précisément les appareils chez leurs clients.
                                          • Schneider Electric leur propose une offre de récupération des appareils.
                                          • Les appareils récupérés sont traités dans les meilleures conditions environnementales garantissant la neutralisation de tout le gaz SF6 contenu dans les appareils.
                                          L’hexafluorure de soufre ou SF6 est un gaz utilisé pour la coupure et l’isolation. Schneider Electric en utilise depuis 1973 dans ses appareils de moyenne tension (tels que les disjoncteurs et les interrupteurs), à hauteur de 400 grammes en moyenne par produit. Le SF6 présente les avantages suivants :

                                          • excellent gaz d’extinction de l’arc électrique qui se produit à l’ouverture de contacts en Moyenne Tension ;
                                          • très bon isolant : le SF6 est deux fois plus efficace que l’air, ce qui permet de réduire les volumes des appareils ;
                                          • incolore, inerte, non toxique, ininflammable. Il ne présente aucune dangerosité pour les personnes ;
                                          • pas de contribution à la dégradation de la couche d’ozone.

                                          Cependant, le SF6, s’il n’est pas récupéré en fin de vie, peut s’échapper dans l’atmosphère et contribuer au réchauffement du climat : sa contribution à l’effet de serre est 24 000 fois plus puissante que le CO2.

                                          Scellé hermétiquement, le SF6 pose un risque environnemental essentiellement en fin de vie, lorsque les appareils le contenant ne sont plus utilisés. Même s’il n’est pas tenu réglementairement de traiter ces déchets, le groupe propose une solution à ses clients pour neutraliser le SF6 des appareils mis en vente entre 1975 et 1985.
                                          Les premiers pays à lancer une offre sont l’Australie et la France. L’objectif est de récupérer 5% des appareils vendus par les marques Schneider Electric entre 1975 et 1985 pour en recycler les différents composants : acier, cuivre, résine et SF6.

                                          Sponsors

                                          Pilote
                                          Directeur des services de la distribution électrique
                                          Directeur du département Produits Moyenne Tension
                                          Manager des services de fin de vie
                                          Périmètre Commerciaux et managers des services dans 10 pays
                                          Calcul Nombre d’appareils récupérés de la base installée des marques de Schneider Electric dans le pays entre 1975 et 1985
                                          Moyenne des performances des pays
                                          Reporting Semestriel
                                          economie circulaire
                                            
                                           
                                          En savoir plus

                                          En savoir plus