Schneider Electric propose des solutions à destination des professionnels de l'enseignement. Nous vous proposons des offres adaptées aux évolutions des normes et des technologies. Découvrez notre offre pédagogique en cliquant sur les liens ci-dessous.
Ascenseur monte-charge
Permet de réaliser toutes les opérations liées au métier d’ascensoriste suivant directive machine Décret 92767 et code du travail.
Centrale de traitement d’air
Ce système permet de découvrir et mettre en œuvre une centrale de traitement d’air simple flux.
Fardeleuse
Système particulièrement adapté pour les sections Maintenance et Electrotechnique.
Formatris
Permet d’appréhender et d’analyser un système industriel complet de contrôle et de tri de pièces (partie commande, interface et partie opérative).
Hydrolis : Centrale Hydroélectrique
Le système Hydrolis simule une cascade d’environ 20 mètres et permet d’étudier la conversion d’énergie hydraulique en énergie électrique..
Manipulateur 5 mouvements
Permet d'étudier les particularités d'un poste d'assemblage automatique industriel. Il est constitué de deux parties : partie commande et partie opérative.
Percetris
Permet de réaliser des travaux pratiques sur l’exploitation d’un système industriel automatique et sur la gestion des cycles de production.
Pick and place
Cet équipement reproduit les fonctions des systèmes de ‘’Prise-Dépose’’ utilisés sur les lignes automatiques d’assemblage de contacts. Le système est associé au site TP LINE. (www.tpline.fr)
Portique scénique
Destiné aux travaux de maintenance pour l’ensemble des élèves de la filière, à savoir principalement les élèves de Bac Pro MEI et plus ponctuellement par les élèves de BTS MI.
Productis
L’équipement pédagogique Productis permet d’exploiter, gérer, maintenir, régler et piloter un système intégré de conditionnement de comprimés. Il permet aussi la mise en œuvre d’une gestion de production multiproduit et l’étude des méthodes d’organisation d’un atelier.
Tapiris
L'équipement pédagogique est un module de tri postal. Tapiris est destiné à des sections informatiques industrielles et à des sections automatismes.
Xylophonis
Cet ensemble est destiné aux établissements professionnels et techniques ainsi qu'aux techniciens et ingénieurs de l'industrie qui souhaitent se former à l'utilisation d'un moteur Brushless.