Produits et Services


                           
                           
                           

                          Acquisition et traitement de l'information

                           
                           

                          Schneider Electric propose des solutions à destination des professionnels de l'enseignement. Nous vous proposons des offres adaptées aux évolutions des normes et des technologies. Découvrez notre offre pédagogique en cliquant sur les liens ci-dessous.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Ascenseur

                          Le système Ascenseur représente un modèle d’ascenseur d’immeuble qui dessert cinq niveaux avec contacts de portes palières, détection de la cabine à chaque étage, boutons d’appel étages en cabine et sur chaque palier, ainsi qu’un afficheur numérique.

                          Atelier de détection

                          L’atelier de détection permet d’étudier les principes de la détection industrielle, de découvrir et de mettre en œuvre les différentes technologies de détecteurs.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Automates didactisés

                          Ces équipements pédagogiques se présentent sous la forme d’un support incliné sur lequel sont fixés un automate, un module de simulation 16 entrées et une alimentation  24 VCC.

                          Axe numérique

                          Cet équipement a pour objectif pédagogique la mise en œuvre et l’exploitation d’un axe numérique asservi, en vitesse et en position, en tenant compte et en mettant en évidence l’influence des contraintes mécaniques et énergétiques.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Banc capteurs Analogiques

                          Le "Capteurs Analogiques" permet d’aborder sous une forme compacte et autonome, la pratique de la technologie du monde analogique, grandeurs physiques, capteurs, schémas électriques associés, conversions analogique/digital et digital/analogique…

                          Didacticiel Grafcet

                          Le logiciel didactique ‘’grafcet et automatisme’’ est un outil qui vous explique et anime, de façon simple et conviviale, les concepts et les éléments de base des automatismes séquentiels.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Gestion de Trafic

                          Cet équipement à pour objectif pédagogique une première approche des automatismes programmables au travers d’une simulation aisément compréhensible pour les utilisateurs.

                          Manipulateur pneumatique à base rotative

                          Le manipulateur pneumatique à base rotative permet d’aborder et de comprendre le fonctionnement d’un système électropneumatique.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Nivoreg

                          NIVOREG permet d’analyser, de comprendre et de mettre en œuvre un système de contrôle commande associé à un procédé simple.

                          Offre modulaire Automatisme

                          Ces équipements ont pour objectif pédagogique d'étudier et de mettre en œuvre les produits industriels (Automates programmables, Variateurs de vitesse, Dialogue Homme-Machine, Départs-Moteurs, etc. …)
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Offre modulaire Partie Opérative

                          Cette offre Partie Opérative de l’offre modulaire permet d’associer des partie opératives simples à l’offre modulaire industrie ou tertiaire.

                          Offre modulaire Sécurité Machine

                          Cette offre modulaire Sécurité Machine a pour objectif pédagogique de découvrir et de mettre en œuvre les dispositifs permettant de sécuriser une machine industrielle.

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Packs automates Enseignement

                          Permet d’appréhender les différents types d’automates programmables. En fonction du choix, l’utilisateur pourra découvrir les fonctions de communications (réseaux et bus de terrain) ainsi que les fonctions analogiques.

                          Packs dialogues Homme/Machine

                          L’offre Packs dialogue Homme/Machine permet d’appréhender les différents types de terminaux graphiques à écran tactile Magelis
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Packs RFID

                          L’offre Pack RFID permet d’étudier et de comprendre les notions de traçabilité et d’identification utilisées dans de nombreuses applications (logistique, contrôle d’accès, suivi et tri des bagages, etc. …)

                          Panneau d’affichage

                          Cet équipement pédagogique a pour objectif l’apprentissage et la compréhension de montages d’automatismes simples qui sont présents dans l’environnement quotidien.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Platine Pneumatique DIDAFLEX

                          L’offre DIDAFLEX permet d’étudier les différentes technologies sur des installations électropneumatiques.

                          Porte automatique

                          L’équipement porte automatique sécurisée permet de découvrir, puis de maîtriser les automatismes, la logique câblée et la logique programmable. Il permet également d’étudier et de respecter les règles de sécurité et de protection, en offrant la possibilité de travailler sur un modèle correspondant à la réalité quotidienne.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Pupitre TSX XBT

                          Le Pupitre Automate - Magélis est prévu pour pouvoir effectuer en toute sécurité des manipulations nécessaires à la programmation et à l’exploitation d’un automate et d’un dialogue opérateur Magélis.

                          Simulateur 3D

                          Ce logiciel éducatif est adapté à l’apprentissage de la programmation des automates programmables industriels. Les environnements virtuels proposés sont réels grâce d’une part à une totale interactivité, et d’autre part au réalisme des animations graphiques 3D en temps réel, des dynamiques et des sons. L’environnement simulé est composé de plusieurs systèmes très réalistes pouvant être connectés à un TSX37, 57 ou M340.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Simulateur Processim

                          Processim est un système d’apprentissage de la programmation et de la maintenance des systèmes automatisés.

                          Traitement de surface à chariot suspendu

                          Cet équipement est destiné à l’apprentissage de la programmation en langage « Ladder, Litteral et Grafcet » du langage PL7
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Valise de communication

                          La valise communication permet d’appréhender et maîtriser les principes fondamentaux de la communication.

                          Valise de com Bac Pro

                          Cette valise est une version adaptée pour les  sections de BAC PRO ELEEC. Elle regroupe toutes les solutions de communication mises en œuvre dans les TGBT pédagogiques.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Valise de com SI

                          La valise de com SI se présente sous la forme d’une valise compacte qui intègre un automate TSX Micro avec entrées/sorties sur douilles et un coupleur Ethernet.

                          Valise RFID

                          La valise RFID permet d’étudier et de comprendre les notions de traçabilité et d’identification utilisées dans de nombreuses applications (logistique, contrôle d’accès, suivi et tri des bagages, etc. …
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

                          Valise Zélio

                          Cet équipement a pour objectif pédagogique la découverte des automatismes et de la programmation logique et permet différentes simulations de programme..