Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Produits et Services
Altivar process, le variateur accélérateur de performance

Altivar process, le variateur accélérateur de performance

Premier

Dans l’usine digitale, la convergence des technologies est une réalité, connectant les systèmes d’automatisation de l’usine avec les systèmes d’information. Cette convergence vers un seul système intelligent combinant production, business, clients, fournisseurs et partenaires, est la clé pour baisser les coûts et gagner en agilité.


Aujourd’hui, Schneider Electric propose une nouvelle génération de variateurs de vitesse dédiés process pour apporter aux entreprises une solution innovante afin d’améliorer la performance globale de leurs installations avec un impact direct sur leur productivité et leur rentabilité. Et cela avec une accessibilité à l’information en temps réel depuis un PC, une tablette ou un smartphone.


Avec la gamme Altivar Process de Schneider Electric, les entreprises bénéficient de variateurs de vitesse capables de gérer la performance de leurs process, la consommation énergétique ainsi que les équipements associés.

Une production optimisée

Grâce à la modélisation de la chaîne cinématique, Altivar Process assure, par exemple, le fonctionnement des pompes au plus près de leur point d’efficacité optimale (BEP).

Une production optimisée

Une vision des process
en temps réel

Altivar process combine Ethernet en natif et des service RSTP assurant la remontée d’informations en temps réel à tous les organes de gestion, de supervision et de contrôle quel que soit le support (ordinateur, tablette, smartphone).

Des tableaux de bord personnalisés sont configurables pour permettre une surveillance de l’îlot de production avec les paramètres pertinents (débit, pression, température, etc.).

Une vision des process en temps réel
Green Premium

Une solution éco-responsable

Outre le fait qu’il participe à l’optimisation des consommations énergétiques, Altivar Process est recyclable à plus de 70 %. Il est labélisé Green Premium et est conforme aux règlementations Rohs et ReacH.

Une variation de vitesse toujours sous contrôle

Une variation de vitesse toujours sous contrôle

Altivar process propose des services qui facilitent son pilotage et garantissent la continuité d’activité :


  • Menu de mise en œuvre rapide
  • Alarmes et défauts configurables en fonction des paramètres mécaniques de l’installation
  • QR code donnant des informations relatives à l’état
    du variateur (QR codes dynamiques qui indiquent la procédure à suivre en cas de dysfonctionnement, etc.).

>Une gamme de variateurs de vitesse de 0,75 à 1 500 KW avec des indices de protection IP21 et IP55 (conditionnement)

Une gamme de variateurs de vitesse de 0,75 à 1 500 KW