Particuliers
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Environnement : des maisons individuelles certifiées NF HQE

 
 

  

Construire des bâtiments sains, confortables et respectueux de l'environnement : tel est l'objectif de la certification HQE. Depuis la fin 2006, il est possible de choisir une maison neuve certifiée "NF Maison individuelle démarche HQE (Haute Qualité Environnementale)".

Premier maillon de cette certification : le constructeur.
Le constructeur se doit d'informer et de guider les particuliers sur une palette d'offres prétendument environnementales. Il s'engage ensuite à fournir une maison HQE au moins aussi confortable que les autres, qui respecte évidemment le minimum réglementaire.

Sur le plan environnemental, la maison doit être :
  • adaptée au site,
  • économe en énergie : au moins 10 % en dessous des niveaux réglementaires (5 % si elle utilise des énergies renouvelables),
  • peu consommatrice d'eau, grâce à des équipements performants, une limite de la pression, un système de récupération des eaux destinées à un usage extérieur, la chasse aux fuites...

Enfin, le constructeur s'engage, pour lui et pour ses sous-traitants, à réaliser un chantier propre (pollution sonore, de l'air ou des sols ; transport, gestion et traitement de fin de vie des matériaux, etc...)

Entre novembre 2006 et février 2007, dix constructeurs ont obtenu la certification " NF Maison Individuelle démarche HQE ". La liste, par département, est consultable sur le site de l'organisme Céquami.

Une réponse aux attentes des particuliers
Cette certification, décernée par l'organisme indépendant Céquami (Certification Qualité Maison Individuelle), répond à une attente des Français, soucieux de la qualité des matériaux utilisés et de l'insertion de la construction dans le paysage*. Les acquéreurs manifestent, de plus, un intérêt croissant pour les innovations qui allient confort et respect de l'environnement, parmi lesquelles les énergies renouvelables.
Si le choix d'une habitation certifiée HQE impacte son prix, il contribue également à la valorisation patrimoniale du bien.

* Selon un sondage Ispos-Le Moniteur de février 2005 sur les attentes des Français en termes d'innovation.

 

  
 
En savoir plus

En savoir plus