| D'un côté, vous avez l'ordinateur, la télévision, le téléphone, de l'autre le modem haut débit ou le lecteur DVD ; et entre les deux, des prises, des câbles, des interférences et ... des erreurs de branchement. Schneider Electric vous propose un tout nouveau produit : Alvidis automatique. Quel que soit l'appareil, sa fonction ou sa marque, il suffit de le brancher sur une prise RJ45. Comme pour la prise secteur. Et ça marche. Tout de suite. Sans rien à configurer. Mais si, c'est possible ! |
Alvidis automatique permet de disposer d'un réseau unique qui regroupe Internet, la télévision, le téléphone et tous les échanges locaux d'un appareil à l'autre.
Si vous voulez brancher une cafetière électrique, il suffit de disposer d'une
prise de courant à proximité, peu importe laquelle puisqu'il s'agit d'un modèle standard. Ainsi, la même
prise électrique peut aussi bien alimenter un robot ménager, un rasoir ou une lampe.
Alvidis automatique vous offre exactement la même facilité pour les échanges d'informations entre vos équipements multimédias. Il vous suffit de les brancher dans la prise RJ45 la plus proche et c'est tout. C'est le réseau lui-même qui sert d'interprète, qui établit quel appareil est branché sur quelle prise et avec quoi il communique.
Alvidis automatique gère tout type d'entrées : l'antenne de télévision, la ligne téléphonique, le modem haut débit, le téléphone ADSL, l'imprimante et tous les équipements reliés comme l'ordinateur, les télévisions, les décodeurs câble ou TNT...
Une conception en étoile
Le cœur du système est un boîtier doté de 8 prises RJ45 et des connexions nécessaires pour brancher l'antenne TV et la ligne téléphonique. Ce boîtier est placé dans le coffret communication du tableau électrique principal. Le réseau est ensuite distribué dans toute la maison au moyen d'un câblage spécifique. Chaque prise RJ45 de chaque pièce est directement reliée au boîtier. Ainsi, à chaque branchement, Alvidis automatique reconnaît immédiatement le type d'équipement, sans qu'il soit nécessaire de paramétrer le réseau.
Des avantages spécifiques
La liaison par câble est très largement privilégiée dans le monde professionnel. La mise en communication directe des équipements entre eux garantit une vitesse de transfert élevée et constante. Elle limite considérablement les risques d'interférences techniques. La liaison par câble protège le réseau des perturbations aussi banales que les conditions atmosphériques ou la nature de la maçonnerie.
Un câblage adapté dans toute la maison vous offre une liberté de mouvement totale, sans ces inconvénients, et en toute confidentialité. Pour installer Alvidis automatique, contactez votre artisan installateur.