|
Éclairage dirigé, balisage de l'allée, jeux d'eau, portail automatique et store motorisé. Les applications de l'électricité dans le jardin n'ont de limite que vos envies, à une seule condition : une sécurité sans faille.
Dès l'arrivée des beaux jours, le jardin connaît un regain d'activité. Les soirées d'été se prolongent autour du barbecue. Dans la journée, c'est la piscine qui profite aux petits comme aux grands. Et puis il faut aussi entretenir les haies, passer la tondeuse, arroser... En bref, le quotidien !
Certaines de ces opérations peuvent être automatisées, tout comme peuvent l'être le portail (ouverture et contrôle d'accès) ou les stores de la terrasse. Pour disposer du meilleur confort, en toute sécurité, l'installation électrique, ainsi que les systèmes de commande, doivent être d'une qualité irréprochable.
|
Une installation sans risque
À l'extérieur, une installation électrique est exposée aux intempéries : gel, pluie... La première précaution consiste à dissocier les fonctions grâce à des circuits d'alimentation séparés. Il s'agit, par exemple, de créer une ligne pour l'éclairage, une autre pour la piscine, une troisième pour les automatismes du portail, une quatrième pour les prises, etc.
L'ensemble des circuits doit être protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA). Cet appareil permet de prévenir les incidents liés à un défaut d'isolement ou à un contact direct avec un élément sous tension. Il est installé dans le tableau de répartition général de la maison. Pour fonctionner efficacement, une mise à la terre réalisée dans les règles de l'art est obligatoire.
Les prises et les interrupteurs utilisés doivent être conçus pour fonctionner en extérieurs. Il en va de même pour tous les équipements électriques installés (détecteurs, lampes, motorisation de portail ou de store, ...).
Fonctionnement automatique
Avant d'entreprendre les travaux, demandez conseil à votre électricien afin de préciser l'ensemble de vos besoins. Il vous conseillera efficacement, notamment pour choisir l'emplacement de systèmes automatiques, comme le détecteur de mouvement CDM, qui déclenche l'éclairage à votre passage ; ou pour déterminer quel interrupteur horaire installer pour contrôler le filtrage de la piscine. Il vous aidera également à établir le nombre de circuits nécessaires et leur répartition. Retenez également que seul un électricien qualifié est compétent pour réaliser des circuits électriques parfaitement sûrs, dans le respect des normes de sécurité en vigueur.