![]()
Particuliers
Attention au coup de foudre !Les maisons individuelles disposent d’installations électriques performantes et de matériels sensibles et coûteux (ordinateurs, écrans plats…). Sachez les protéger contre les coups de foudre.En un éclair, la foudre peut provoquer de sérieux dégâts dans une maison individuelle. Lorsqu’elle frappe, même loin d’un bâtiment, des surtensions apparaissent sur les points d’entrée du réseau électrique, du réseau téléphonique et via la terre. Pour s’en protéger, il faut offrir une “porte de sortie” à ces surtensions, pour éviter qu’elles ne se dirigent vers les appareils sensibles. Ce sera le chemin présentant le moins de résistance, situé le plus près possible des trois points d’entrée. Un parafoudre pour les risques courants (type 2) est ainsi habituellement installé derrière le disjoncteur de branchement, au plus près de l’arrivée de terre.
Parafoudre plus disjoncteur
Un parafoudre adapté aux risquesIl est indispensable de choisir un parafoudre adapté aux risques encourus (fréquence et intensité des coups de foudre), aux types de réseau (mono ou triphasé) et à la sensibilité des équipements présents dans la maison. Un parafoudre se caractérise par sa résistance au choc ou image d’endurance (Imax). Choisir un Imax de 10 à 15 kA pour les risques courants, et de 30 à 70 kA pour les risques élevés. A titre d’exemple un disjoncteur de branchement tarif bleu est détruit à partir de 5 kA. Le parafoudre est prévu pour tenir au moins une fois son intensité maximum en cas de foudre tombant sur le bâtiment ou à quelques mètres. Pour protéger le réseau téléphonique, on utilise le même type de composant. Obligatoire dans 3 casLe guide UTE 15-443 impose l’installation d’une protection foudre dans les situations suivantes :
|