Particuliers
                       
                       
                       

                      Lexique

                       
                       

                      A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 

                       
                       
                       
                       
                       

                      A

                      Ampère
                      Unité de mesure de l'intensité du courant. Si l'électricité était un cours d'eau, l'intensité (I) pourrait s'apparenter au débit d'eau.
                       

                      Appareillage
                      Eléments de l'installation électrique qui commandent, protègent ou permettent de se brancher à l'installation : boutons, fusibles, disjoncteurs, prises.....

                      C

                      Calibre
                      Valeur pour laquelle un appareillage est dimensionné pour protéger un circuit ou interrompre son fonctionnement. 
                       

                      Contact direct et indirect
                      Quand le corps d'une personne est directement en contact avec un fil électrique ou autre conducteur, le contact est dit direct. Quand le corps d'une personne est en contact avec l'électricité via un appareil (machine à laver ou autre) qui est accidentellement conducteur, le contact est dit "indirect".
                       

                      Contacteur
                      Appareil électrique qui permet de commander (ouverture/fermeture) un circuit électrique.
                       

                      Courant de défaut
                      Courant s'écoulant à la terre à la suite d'un défaut d'isolation.
                       

                      Court-circuit
                      Contact accidentiel entre deux conducteurs de tensions différentes, entrainant des contraintes électrodynamiques et un échauffement considérable et dangereux.

                      D

                      Délesteur
                      Appareil qui mesure en permanence la consommation électrique totale utilisée et qui déleste (qui coupe) automatiquement les circuits présélectionnés en cas de dépassement du courant électrique prévu.
                       

                      Différentiel
                      Dispositif associé le plus souvent à un interrupteur et qui est capable d'interrompre automatiquement le courant en cas de fuite à la terre. Il protège les personnes des risques électriques mettant leur vie en danger.
                       

                      Disjoncteur
                      C'est un interrupteur à ouverture automatique capable, sans subir de détérioration :

                      • d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales d'exploitation ;
                      • d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans des conditions anormales (court-circuit et surintensité : risques d'incendie ou d'électrocution).
                         

                      Disjoncteur de branchement
                      Appareil qui protège contre les surcharges électriques, contre les courts-circuits électriques et qui contrôle la puissance électrique souscrite.

                      Domotique
                      Ensemble des technologies électroniques, informatiques et de télécommunication qui "régissent" les principales fonctions du foyer. La domotique vise à assurer des fonctions de confort, de gestion d'énergie, de communication et de sécurité dans la maison. Les appareils électriques de la maison (électroménager, éclairage, chauffage) sont raccordés à des systèmes qui communiquent entre eux pour gérer des automatismes.

                      F

                      Fil Pilote
                      Fil qui permet de commander à distance les appareils de chauffage.
                       

                      Fusible
                      Appareil calibré qui protège contre les courts-circuits et les surcharges, basé sur la fusion d'un fil en alliage calibré. Après fonctionnement (fusion du fil), la cartouche doit être remplacée par une cartouche neuve et identique.

                      G

                      Goulotte
                      Moulure en PVC permettant le passage de conducteurs électriques.

                      lien vers l'annuaire électriciens