![]()
Particuliers
Les points importants d'une installation électriqueLes bases de l'électricitéL'installation électrique assure la répartition en électricité de toute votre maison. Les normes et les règles appliquées lors de sa réalisation assurent votre sécurité.Le tableau électriqueUn disjoncteur de branchement est placé immédiatement après votre compteur électrique. Il régule le courant en fonction de la puissance souscrite et protège vos installations en cas de court-circuit. S'il est équipé d'un dispositif différentiel, il vous protège également contre les chocs électriques. Vous ne devez en aucun cas intervenir sur le calibre du disjoncteur de branchement, scellé par un plomb sur votre installation. La protection des personnes
Raccordement à la terreLe courant électrique de votre habitation est monophasé. Chaque prise comporte 1 fil "phase", 1 fil "neutre" et 1 fil "terre". La prise de terre est obligatoire pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs différentiels. Tous les éléments métalliques présents dans les salles d'eau comme toutes les canalisations métalliques du logement (eau, gaz, chauffage central, ...) doivent être raccordés à cette prise de terre. Généralement, vous pouvez l'identifier par ses rayures jaunes et vertes. Disjoncteur et fusibleVotre armoire électrique doit être protégé des courts-circuits et des surtensions par des disjoncteurs. Ils se réarment au moyen d'un bouton, d'une manette ou d'un coupe-circuit à cartouche fusible selon votre installation. Vous devrez remplacer un fusible après chaque rupture. Pour le disjoncteur, il suffit de le réarmer (après résolution du problème). Des parafoudres peuvent également protéger votre installation. Sécuriser les différentes fonctions
Vérification contre les risques électriques
|