L'électricité est une énergie qui offre l'avantage de pouvoir être facilement convertie. Ainsi, elle nous sert à nous éclairer, nous chauffer, nous déplacer, communiquer, etc.
L'électricité dans la salle de bains
Des précautions particulières doivent être prises dans toutes les pièces comportant une douche ou une baignoire, et donc, notamment, dans la salle de bains. Zoom sur la réglementation de cette pièce.
Les points importants d'une installation électrique
L'installation électrique d'un logement assure la distribution de l'électricité vers tous les points d'utilisation de la maison. Les normes et les règles appliquées
lors de sa réalisation assurent la sécurité des utilisateurs.
Le risque électrique et la sécurité
L'électricité est une énergie invisible, ce qui la rend d'autant plus dangereuse lorsque l'installation électrique est défectueuse.
Lire la plaque signalétique d'un appareil électrique
Tous les appareils électriques comportent une fiche signalétique. Sur celle-ci, figurent différents symboles. Découvrez leur signification.