Le principe de la domotique sans fil
La RF - ou Radio Fréquence - représente la transmission d’ondes radios. Depuis un émetteur, vous envoyez des informations à un récepteur… Sans fil !
La gamme d'interrupteurs sans fil Odace RF de Schneider Electric vous permet d'oublier les contraintes d'un va-et-vient classique. Les poses de câbles qui endommagent vos murs et mettent la poussière partout, c'est fini… En 1 heure maximum, votre électricien vous installe un interrupteur va-et-vient sans fil et sans travaux.
Les applications concrètes
Odace RF s’avère très utile au quotidien. Vous pouvez par exemple contrôler vos éclairages avec une télécommande, créer des va-et-vient sans fil ou encore remplacer vos vieux interrupteurs par des variateurs. Vous pouvez aussi utiliser Odace RF pour vos volets roulants : une seule pression sur votre télécommande et tous vos volets s’ouvrent ou se ferment.
|
|
 |
Un système sur-mesure
Flexible et intelligente, la gamme d'interrupteurs sans fil Odace RF s’adapte à vos besoins. Qu’il s’agisse de créer un seul va-et-vient, d’y ajouter des prises mobiles, de centraliser la commande de votre éclairage dans une pièce ou dans la maison entière… Dans un logement neuf ou ancien, vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez même imaginer des scenarii du type « j’arrive à la maison » ou « je pars » pour tout gérer d’un seul coup. Et comme la gamme Odace RF est 100 % compatible avec la solution domotique IHC, les possibilités sont quasi infinies !
Les avantages au quotidien
Les bénéfices de la gamme Odace RF sont nombreux :
- Vous gagnez du temps pour rénover une installation électrique existante.
- Vous réutilisez le câblage déjà en place, sans avoir à poser de nouveaux fils.
- Vous réalisez de vraies économies par rapport à des travaux plus lourds.
- Vous ne faites appel qu’à un seul professionnel : votre électricien.
- Vous améliorez votre confort sans effort !
N'hésitez pas à demander conseil aux électriciens partenaires de Schneider Electric.
|
|
 |