|
Cette valise permet de comparer sur un système de ventilation les différents types commande.
Composition de la valise :
- un ventilateur 0,18 Kw
- un départ direct disjoncteur-contacteur
- un départ par ATV312 0,18Kw en monophasé
- un commutateur direct/vitesse variable
- une centrale de mesure PM9
- un indicateur de débit
La valise permet de :
- comparer les consommations
- mesurer les énergies
- régler le débit par ventelles
- régler le débit par vitese variable
- paramétrer le variateur
- visualiser le débit par ballon dans une colonne transparente
- étudier les avantages de la vitesse variable par rapport à une solution traditionnelle
|