Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Système de ventilation

L'équipement pédagogique « Banc ventilation » permet la mise en œuvre et l'étude d'un moto-ventilateur alimenté par un démarrage direct ou par un variateur de vitesse.
 
 

    

 

Fonctionnalités principales :

Le banc ventilation permet aux utilisateurs de réaliser des manipulations sur un moto-ventilateur alimenté par un démarrage direct ou par un variateur de vitesse.

Le variateur permet de réduire les coûts d’exploitation des bâtiments en optimisant la consommation d’énergie tout en améliorant le confort de l’utilisateur.
L’ensemble gère des fonctions comme la loi économie d’énergie, loi quadratique, compteur d’énergie et de temps de fonctionnement, détection d’absence de fluide, détection de débit nul, limitation de débit, etc. …

Présentation de la pédagogie 

Le banc ventilation permet :

  • étude et mise en œuvre du variateur gamme ATV21 ou ATV61.
  • pilotage du variateur communication Ethernet.
  • comparatif de la consommation d’énergie entre une commande directe ou par un variateur, du moto ventilateur.
  • approche des données économiques au travers du logiciel ECO8.
  • étude des caractéristiques d’un ventilateur centrifuge.
  • mesure et étalonnage des appareils de mesure.
  • vérification des niveaux de CEM de l’installation.
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles