L'équipement pédagogique "Soléolis" permet de mettre en œuvre et d’étudier un ou deux panneaux solaires ainsi qu’une éolienne associées à un jeu de batteries et à un onduleur.
Le système est composé de :
- deux panneaux solaire orientable 12V en série de 109 W ou un panneau solaire unique de 24 V et de 110W.
- une éolienne couplée à un moteur pour la simulation du vent.
- un coffret électrique qui regroupe :
- un jeu de batteries.
- un onduleur.
- un automate TWIDO.
- un coupleur Ethernet.
- un terminal de dialogue pour le pilotage.
- les éléments de protection et de commande.
|