Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Mini Harmotris

L’équipement pédagogique Miniharmotris permet de reproduire les phénomènes de perturbations harmoniques rencontrées en milieu industriel et domestique sur un réseau triphasé ou monophasé.
 
 

 

      

Fonctionnalités principales :

L’équipement pédagogique Minharmotris a pour objectif la mise en œuvre de manipulations destinées à étudier les perturbations des réseaux électriques, par des travaux pratiques très concrets et des moyens de mesures simples.

Il offre à l’utilisateur les possibilités suivantes :

  • sur un réseau triphasé, mettre en évidence des problèmes d’échauffement dans le neutre liés aux harmoniques de rang 3.
  • aborder le filtrage d’harmoniques.
  • traiter la compensation d’énergie réactive.
  • mettre en évidence le comportement de la protection thermique d’un disjoncteur en présence d’harmonique.
  • vérifier la prise en compte des règles de câblage du parafoudre installé sur la prise 2P+T permettant le raccordement de récepteurs sensibles (API, PC, …).

    Il est également pourvu d’un parafoudre type PRD mettant en avant de règle de câblage de ce type d’appareil.

Présentation de la pédagogie

L’ensemble que constitue "l’équipement d’étude des perturbations des réseaux électriques" permet de réaliser des études portant sur :

  •  la mise en évidence et la visualisation des phénomènes harmoniques,
  • la mesure des phénomènes,
  • les solutions pour réduire et/ou éliminer les harmoniques.
     
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles