|
Cet équipement pédagogique est constitué de deux lignes d’alimentation distinctes :
- Une ligne "bâtiment" alimentant des charges éclairage de type halogène, à ballast magnétique et électronique et lampe à induction. Il est possible de rajouter des charges supplémentaires sur une prise 2P+T libre.
La mise en évidence des problèmes d’échauffement dans le neutre liés aux harmoniques de rang 3 seront résolus par différentes solutions comme l’intégration d’un filtre anti-harmoniques ou l’utilisation d’un réseau d’utilisation sans neutre.
- Une ligne "industrie" alimentant un variateur de vitesse électronique pilotant un moteur asynchrone externe à l’équipement, la connectique étant prévue à cet effet.
Dans ce cas l’étude se fera sur les harmoniques haute fréquence ainsi que sur la CEM.
Présentation de la pédagogie :
Cet équipement a pour objectif pédagogique la reproduction et l’étude des phénomènes de perturbations rencontrées en milieu industriel sur un réseau triphasé.
Les différentes études pouvant être réalisées sont :
- la mise en évidence et la visualisation des phénomènes harmoniques,
- la visualisation et la mise en évidence des perturbations électromagnétiques,
- la mesure de ces deux phénomènes,
- les solutions pour réduire et/ou éliminer les harmoniques et les perturbations électromagnétiques.
|