Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Didalub

Le système DIDALUB est un équipement permettant de reconstituer la gestion de l’éclairage d’une zone urbaine et d’en étudier la consommation électrique ainsi que les dispositifs de protection.
 
 

 

 

      

Cet équipement pédagogique est composé d'un variateur de tension « LUBIO »  destiné à la gestion de l'éclairage public, d'un ensemble de lampes d'éclairage et de dispositifs de protection et d'antipollution des réseaux électriques.

Ce dispositif permet d’économiser l’énergie par réglage des plages de tension par rapport aux horaires d’utilisation des zones d’éclairage.
Le système représente une installation type d'une zone d'éclairage public sur la forme deux sous ensemble :

  • un coffret de commande comprenant le « LUBIO » avec toutes les protections associées ainsi que les différents dispositifs prévus pour la réalisation des travaux pratiques.
  • une armoire sur roulette que l'on appelle « partie opérative » qui comprend quatorze lampes d'éclairage public avec leurs platines d'amorçage et un candélabre au sommet. Deux technologies de lampes équipent cette partie opérative : lampes «Sodium haute pression» et lampes «Iodure Métallique à brûleur céramique ».

Cet ensemble comporte aussi une partie dédiée à l'étude des protections des personnes et des biens. Ceci permet l'étude du fonctionnement des appareillages de protection contre les
courts-circuits et les surcharges, mais aussi contre la foudre grâce à son parafoudre associé.

 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles

 

Gestion de l'éclairage

Le système Lubio génère jusqu'à 40% d'économies sur l'énergie consommée et jusqu'à 30% d'allongement de la durée de vie des lampes.