Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Chauffe eau solaire

Cet équipement permet de faire l’étude d’un système de production d’eau chaude solaire thermique instrumenté.
 
 

 

 

 

Le système chauffe eau solaire permet d’étudier un système de production d’eau chaude solaire thermique instrumenté.

Ce système permet d’aborder :

  • l’étude du câblage électrique et des circuits
    hydrauliques
  • l’étude des opérations de mise en service et de maintenance
  • l’étude du système de régulation
  • les bilans thermiques
  •  la réalisation des bilans économiques
  • les principes physiques

Le système de production d’eau chaude solaire est composé de :

  • un châssis panneau solaire équipé d’un capteur plan
  • un châssis hydraulique

En option :
Une rampe de lumière constituée d’un ensemble de 3 projecteurs 1 500 W

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles