Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Tapiris

L'équipement pédagogique est un module de tri postal. Tapiris est destiné à des sections informatiques industrielles et à des sections automatismes.
 
 

 

Cet équipement est composé de :
une partie opérative, représentant un poste de tri de pièces constitué de :

  • un poste de chargement
  • un convoyeur industriel motorisé à vitesse variable
  • un poste de lecture de code barres
  • un sous-ensemble de reconnaissance optique (option)
  • deux postes d’évacuation latérale avec bacs récupérateurs un bac récupérateur final 
  • une platine regroupant le coffret électrique et les éléments électro-pneumatiques ainsi que le traitement d’air comprimé.

une partie commande constituée de :

  • un automate de typeTSX37 ou TSX57 ;
  • un module AS-i maître ;
  • un module Ethernet Webserver ;
  • une alimentation AS-i ;
  • un terminal de dialogue opérateur XBT-R ;
  • une boîte à boutons (vert/rouge) "asifiée".

L'équipement pédagogique Tapiris est destiné à des sections informatiques industrielles et à des sections automatismes.

  • Section informatique industrielle
    L’objectif pédagogique est de lire et écrire, en temps réel, les données dans un automate programmable et de les transférer dans une application pour un traitement, une mise en forme et un affichage adéquat.
    Pour ces opérations, deux technologies différentes sont proposées : le Web et OFS.
  • Section automatisme
    Cet équipement a pour objectif pédagogique la mise en oeuvre et l’exploitation des automatismes électro-pneumatiques dans un système automatisé complet piloté par un automate programmable ainsi que l’utilisation du bus AS-i.
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles