Ce système est destiné aux travaux de maintenance pour l’ensemble des élèves de la filière, à savoir principalement les élèves de Bac Pro MEI et plus ponctuellement par les élèves de BTS MI.
Le portique scénique est représentatif d’une activité professionnelle du monde industriel des services et du spectacle. Son implantation dans un atelier de maintenance permettra d’aborder différentes situation d’apprentissage à la maintenance.
Les activités pédagogiques proposées sont :
- Démontage et remontage de tout ou partie du portique
- Mise en service du portique
- Echange standard du moteur de levage
- Amélioration d’un point défaillant de la machine
- Paramétrage du variateur afin d’optimiser les réglages
- Exploitation et/ou programmation de l’écran tactile
- Réglage du limiteur de couple
- Réglage des fins de course des palans
- Réglage du couple de freinage
- Etc.….
Constitution du système :
- Portique démontable
- Gril mobile asservi en vitesse et position
- 4 palans à chaîne aves élingues et brides de fixation
- Pupitre de commande avec automate, variateurs sur CANopen et terminal graphique
|