|
Cet équipement représentatif d’une machine industrielle permet de réaliser le perçage d’une roue de poulie. Le cycle de fabrication standard est le suivant :
- Gérer l’arrivée des produits sur le poste de contrôle,
- Assurer la mise en position de la pièce,
- Contrôler la présence du trou d'axe de poulie, présence de la gorge et détecter le type de matière (alu, acier, plastique).
- Contrôler la profondeur de la gorge de la poulie,
- Décider de la nécessité d'effectuer ou non l'opération de perçage (perçage avec ou sans débourrage),
- Trier et évacuer en fonction de critères préalablement définis..
Percétris permet :
- D’étudier le fonctionnement d’un système industriel multi technologique.
- D’apprendre à gérer et programmer des cycles de production.
- D’appréhender les problèmes de sécurité.
|