Produits et Services
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Manipulateur 5 mouvements

L’équipement "Manipulateur 5 mouvements" permet d'étudier les particularités d'un poste d'assemblage automatique industriel. Il est constitué de deux parties : partie commande et partie opérative.
 
 

 

 

      

L'équipement pédagogique Manipulateur 5 mouvements fonctionne suivant un cycle machine qui comprend les étapes suivantes :

  • Détection d'une pièce au chargement.
  • Avance de la pince ouverte et horizontale.
  • Fermeture de la pince et mémorisation que la pièce est dans la pince.
  • Recul de la pince.
  • Transfert de l'ensemble vers le poste de matriçage : recul de l'axe Y et descente de l'axe Z.
  • Avance de la pince vers le poste de matriçage.
  • Ouverture de la pince et mémorisation qu'un produit non matricé est présent à ce poste.
  • Matriçage et mémorisation que la pièce présente à ce poste est matricée.
  • Fermeture de la pince et mémorisation que la pièce présente dans la pince est matricée.
  • Recul de la pince.
  • Rotation de la pince.
  • Ouverture de la pince pour déchargement dans la goulotte d'évacuation et initialisation de la mémoire de suivi des opérations.

Les différents thèmes pouvant être abordés sont :

  • Analyse des différents constituants et leurs effets (analyse fonctionnelle).
  • Prise en compte du schéma électrique.
  • Prise en compte des différents modes de marche (GEMMA).
  • Etude et mise au point de parties de programmes (du plus simple au plus élaboré).
  • Réglage et mise au point mécanique.
  •  Intervention de maintenance sur des parties électriques et mécaniques.
  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Métiers, guides techniques, applications, innovations ...

 

L'école technique PLM prépare aux métiers de la gestion de l'énergie

 

Compléments utiles