|
Fonctionnalités principales
- Cet équipement pédagogique permet de trier des pièces de formes, de matières et de poids différents.
- L'opérateur détermine un type de pièces qu'il veut séparer des autres, au moyen du terminal de dialogue. Puis, il approvisionne la machine qui séparera les pièces selon deux critères : pièces conforme et pièces non conforme.
- Pour opérer ce tri, l'équipement met en œuvre différentes technologies d'identification analogiques et Tout ou Rien.
- Inductif (tout ou rien)
- Capacitif (tout ou rien)
- Optique (tout ou rien)
- Mesure du poids (analogique 4-20 mA)
- Mesure dimensionnel (analogique 0-10V).
Présentation de la pédagogie
- Appréhender et analyser un système industriel complet de contrôle et de tri de pièces (partie commande, interface et partie opérative).
- Etudier différentes technologies d'identifications.
- Programmer et mettre en œuvre deux types de signaux analogiques (0 - 10 volt et 4 - 20 mA).
- Programmer et mettre au point les différentes séquences du cycle de la machine dans le respect des contraintes industrielles.
- Paramétrer et étalonner d'un système de mesure.
- Maintenir d'un équipement.
|